This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:关于如何验证主机侧的电流感应、是否有任何想法/建议?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278277/tas6584-q1-is-there-any-idea-proposal-regarding-how-to-verify-current-sensing-on-host-side

器件型号:TAS6584-Q1

您好、TI 专家

关于如何验证主机侧的电流检测、是否有任何想法/建议? 由于该器件可以将电流检测结果返回主机 IC、因此如何验证该检测结果?  

谢谢!

此致

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng。

    您可以将以下代码作为参考、I_SENSE 数据将发送到 SDOUT。

    #################### SDOUT 初始设置#######

    w c0 25 0F # 32位用于 Vpredep 和 Isense、SDOUT12设置

    W c0 26 32 # 32位用于辅助设置

    W c0 31 0F# SDOUT 设置。

     

    #################### SDOUT 偏移设置######################

    W c0 2C CF # msb 偏移

    w c0 2D FF # Vescope LSB offset

    W c0 2E 00 # Isense LSB offset

    W c0 2f FF # AUX1 LSB 偏移

    W c0 30 FF # AUX2 LSB 偏移

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    感谢您的快速响应。

    您的指导似乎是在放大器中写入寄存器以启用电流检测环回。

    对于主机端如何验证环回电流检测结果、您是否有任何指导? 例如与专用图形进行比较或计算 CRC、然后与黄金 CRC 进行比较。

    谢谢!

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng。

    数据表中应该缺失了该信息。

    您可以使用以下 转换方法进行验证:

    当前完整范围为30。 例如、如果从 SDOUT 读取结果为0.01。 实际电流应为0.01*30/1.414=0.212rms。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    我们计划使用该电流检测来确定音频输出是否正确、因此 AMP 可以使用相同格式的输入音频信号发回电流检测结果吗?

    例如、假设输入音频信号的深度为32位、那么感测结果可以具有相同的32位深度。

    该位深度是否可以由应用程序用户配置? 要么是固定的。 是否也可以输出二进制电流检测结果?

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng

      Isense 数据始终遵循您的输入音频信号格式。 一个通道的 Isense 数据始终占用一个音频数据时隙。

      如果使用32位深度、也可以使用32位来检查 Isense 输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    谢谢,是否有任何可用的文档介绍这种 Isense 数据验证?

    BTW 如上所述 Isense 数据遵循输入音频信号格式,因此我的理解是 Isense 数据也应具有格式二进制数据,这是正确的吗?  

    感谢您的支持!  

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng。

    是的、回答正确。

    相关材料已发送到您的电子邮件。

    Br.

    魏秋。