This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:将麦克风偏置连接到 AVDD_ADC 和多个音频输出

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280852/tlv320aic3104evm-k-connecting-mic-bias-to-avdd_adc-and-multiple-audio-outputs

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

我有3104EVM-K、现在使用的是 EVM GUI。

我想知道是否可以将一个音频输入同时映射到 L/R 高功率输出和 L/R 数字输出。

目标是将侧音音音频广播回用户的耳机、并且可以同时录制相同的输出。

我使 DOUT 和 HPOUT 输出与 GUI 分开运行、但无法使它们一起工作。

我还尝试将麦克风偏置电源设置为 AVDD_ADC、已将"w 30 19 C0"添加到命令缓冲区、并确保 JMP10处于位置1/2。

要使电路板在此设置中使用麦克风偏置、还需要其他什么条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试将它们混合、如下图所示。 该图还具有相应的寄存器、便于参考。

    不存在  AVDD_ADC、但您可以在 JMP10中使用+3.3VA 并设置寄存器 "w 30 19 C0"。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在 DAC 通电的情况下将音频映射到数字输出?

    这是我将根据上图在 EVM GUI 上运行的命令:

    w 30 01 80
    w 30 07 80
    #Right AGC settings
    w 30 1F F8
    #Left Line1 to LADC reg 19
    w 30 13 04
    #Right Line1 to RADC reg 22
    w 30 16 04
    #Left ADC PGA Gain control reg 16
    w 30 0F 00
    #Right ADC PGA Gain control reg 15
    w 30 10 00
    #DOUT and bypass settings
    w 30 08 20
    #Left DAC digital volume control
    w 30 2B 00
    #DAC output switching control reg 41, left dac volume follows right dac 
    w 30 29 01
    #DACL1 to HPLOUT reg 47
    w 30 2F 80
    #PGA_L to HPLOUT reg 46
    w 30 2E 80
    
    #RIGHT SIDE
    #Right DAC digital control reg 44
    w 30 2C 00
    #DACR1 to HPROUT
    w 30 40 80
    #PGAR to HPROUT
    w 30 3F 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否没有记录黄色路径中显示的信号? 您可以启用上图中所示的录制和播放。

    在同时启用所有路径之前、请分别检查每个路径。 寄存器如图所示。

    如果您将 EVM 与 GUI 配合使用、则可以使用预设配置。

    宽30 01 80
    //左右 DAC 路径已静音/关闭
    宽30 07 80
    #Right AGC settings (右 AGC 设置)
    W 30 1F F8
    #左行1至 LADC reg 19
    W 30 13 04
    #Right Line1 to RADC reg 22
    宽30 16 04
    #左 ADC PGA 增益控制寄存器16未静音、为0dB
    W 30 0F 00
    #右侧 ADC PGA 增益控制寄存器15未静音、为0dB
    W 30 10 00
    #DOUT 和旁路设置。 这是什么评论? 在第0页寄存器8中、这会将模式设置为目标/从模式
    W 30 08 20
    #左 DAC 数字音量控制寄存器43、0dB 不静音
    W 30 2B 00
    #DAC 输出开关控制寄存器41、左 DAC 音量跟随右 DAC、带有 DAC_L1和 DAC_R1路径
    W 30 29 01
    #DACL1至 HPLOUT reg 47
    宽30 2F 80
    #PGA_L 到 HPLOUT reg 46
    宽30 2E 80

    #右侧
    #右 DAC 数字控制寄存器44,没有通过0d 静音
    宽30 2C 00
    #DACR1至 HPROUT
    宽30 40 80
    #PGAR 到 HPROUT
    W 30 3F 80