我有3104EVM-K、现在使用的是 EVM GUI。
我想知道是否可以将一个音频输入同时映射到 L/R 高功率输出和 L/R 数字输出。
目标是将侧音音音频广播回用户的耳机、并且可以同时录制相同的输出。
我使 DOUT 和 HPOUT 输出与 GUI 分开运行、但无法使它们一起工作。
我还尝试将麦克风偏置电源设置为 AVDD_ADC、已将"w 30 19 C0"添加到命令缓冲区、并确保 JMP10处于位置1/2。
要使电路板在此设置中使用麦克风偏置、还需要其他什么条件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有3104EVM-K、现在使用的是 EVM GUI。
我想知道是否可以将一个音频输入同时映射到 L/R 高功率输出和 L/R 数字输出。
目标是将侧音音音频广播回用户的耳机、并且可以同时录制相同的输出。
我使 DOUT 和 HPOUT 输出与 GUI 分开运行、但无法使它们一起工作。
我还尝试将麦克风偏置电源设置为 AVDD_ADC、已将"w 30 19 C0"添加到命令缓冲区、并确保 JMP10处于位置1/2。
要使电路板在此设置中使用麦克风偏置、还需要其他什么条件?
您好!
如何在 DAC 通电的情况下将音频映射到数字输出?
这是我将根据上图在 EVM GUI 上运行的命令:
w 30 01 80 w 30 07 80 #Right AGC settings w 30 1F F8 #Left Line1 to LADC reg 19 w 30 13 04 #Right Line1 to RADC reg 22 w 30 16 04 #Left ADC PGA Gain control reg 16 w 30 0F 00 #Right ADC PGA Gain control reg 15 w 30 10 00 #DOUT and bypass settings w 30 08 20 #Left DAC digital volume control w 30 2B 00 #DAC output switching control reg 41, left dac volume follows right dac w 30 29 01 #DACL1 to HPLOUT reg 47 w 30 2F 80 #PGA_L to HPLOUT reg 46 w 30 2E 80 #RIGHT SIDE #Right DAC digital control reg 44 w 30 2C 00 #DACR1 to HPROUT w 30 40 80 #PGAR to HPROUT w 30 3F 80
您是否没有记录黄色路径中显示的信号? 您可以启用上图中所示的录制和播放。
在同时启用所有路径之前、请分别检查每个路径。 寄存器如图所示。
如果您将 EVM 与 GUI 配合使用、则可以使用预设配置。
宽30 01 80
//左右 DAC 路径已静音/关闭
宽30 07 80
#Right AGC settings (右 AGC 设置)
W 30 1F F8
#左行1至 LADC reg 19
W 30 13 04
#Right Line1 to RADC reg 22
宽30 16 04
#左 ADC PGA 增益控制寄存器16未静音、为0dB
W 30 0F 00
#右侧 ADC PGA 增益控制寄存器15未静音、为0dB
W 30 10 00
#DOUT 和旁路设置。 这是什么评论? 在第0页寄存器8中、这会将模式设置为目标/从模式
W 30 08 20
#左 DAC 数字音量控制寄存器43、0dB 不静音
W 30 2B 00
#DAC 输出开关控制寄存器41、左 DAC 音量跟随右 DAC、带有 DAC_L1和 DAC_R1路径
W 30 29 01
#DACL1至 HPLOUT reg 47
宽30 2F 80
#PGA_L 到 HPLOUT reg 46
宽30 2E 80
#右侧
#右 DAC 数字控制寄存器44,没有通过0d 静音
宽30 2C 00
#DACR1至 HPROUT
宽30 40 80
#PGAR 到 HPROUT
W 30 3F 80