This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:CAN'在 I2C 总线上查找器件

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283430/tlv320adc6140-can-t-find-device-on-i2c-bus

器件型号:TLV320ADC6140

提前感谢您的帮助!

我使用 TLV320ADC6140制作了 raspberrypi HAT 设计、在 aspberryPi I2C 总线上安装两个 ADC。

不知为什么、Pi 在 I2C 总线上找不到这两个 ADC。

其他一些奇怪的情况包括:AREG 和 VREF 为零伏、但 DREG 为1.4V、AVDD 和 IOVDD 都为3.3V。

我的原理图如下所示。

https://github.com/talker93/I2S_Device/blob/main/ref/Schematic%20PDF_%5BNo%20Variations%5D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当 DREG 似乎正常、而 AREG 和 VREF 为零时、我想知道我的原理图设计中是否存在问题?

    真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,

    我们建议 将 ADDR 引脚短接至 GND、同样、如果使用 i2c 接口、我们建议将 SCL/SDA 上拉至 IOVDD。 这里是来自数据表的参考:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon  

    谢谢、我发现我的问题是我错误地交换了 SDA 和 SCL、这是 Raspi 的不同顺序。