请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6140 提前感谢您的帮助!
我使用 TLV320ADC6140制作了 raspberrypi HAT 设计、在 aspberryPi I2C 总线上安装两个 ADC。
不知为什么、Pi 在 I2C 总线上找不到这两个 ADC。
其他一些奇怪的情况包括:AREG 和 VREF 为零伏、但 DREG 为1.4V、AVDD 和 IOVDD 都为3.3V。
我的原理图如下所示。
https://github.com/talker93/I2S_Device/blob/main/ref/Schematic%20PDF_%5BNo%20Variations%5D.pdf