This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:EMI 降低类

Guru**** 2519060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273298/tpa3255-emi-reduction-stategies

器件型号:TPA3255

在我们的正式监管测试中、当我们基于 TPA3255的放大器板位于时、我们测量了35 -180MHz 范围内的发射。  当它们断开时、我们的系统将几乎传递、因为差异非常显著。  从局部测量来看、发射似乎正在我们的产品从扬声器电缆中退出。  我已经审查了我们的设计、元件放置方式、根据 EVM 选择的值以及设计建议、这些建议似乎都匹配。  我注意到的一点是、在 EVM 上、电感器前面的滤波器被列为 DNI、我们填充了、但想知道为什么用这种方式标记?

当我返回到测试时、我计划改善散热器的接地。  与音频放大器生成的频率相比、这些频率在我看来似乎很高、但我知道 D 类设计存在与此相关的不同问题。  有一个带放大器的数字电路可以将其打开或关闭、当放大器关闭时、我们只是没有看到相同的发射水平、所以我们重点关注这个领域。  

对于处理此类问题、您是否有任何其他建议?  看起来此放大器没有使用扩频、是否有任何方法可以操纵其工作频率、从而影响该问题?

皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    Unknown 说:
    我注意到一件事是在 EVM 上、电感器前面的滤波器列为 DNI、我们填充了但想知道为什么用这种方式标记?

    我想这是您在这里提到的 RC 缓冲器。 并非所有客户都需要使用它、具体取决于他们的产品和系统。 考虑到您的电流问题、您可以尝试设置220pF 电容器和10欧姆电阻器。

    Unknown 说:
    当我返回测试时、我计划改善散热器的接地。  [/报价]

    这是一个好问题、散热器可能会耦合高频噪声、建议连接到放大器附近的 PCB 接地端。  

    Unknown 说:
    这是一个带放大器的数字电路、用于打开和关闭放大器、当放大器关闭时、我们没有看到相同级别的发射、所以我们将重点放在这个领域上。  [/报价]

    如果我们让所有其他数字电路正常工作、而只关断 D 类放大器、会产生什么结果? 将 TPA3255的 RESET 引脚拉低可进行尝试。 因为这种高频噪声可能不是直接来自放大器。  

    Unknown 说:
    对于处理此类问题、您还有什么其他建议吗?  看起来此放大器没有使用扩频是否有任何方法可以操纵其工作频率、从而影响该问题?
    [/quote]

    我们当前产品的电流屏蔽和连接器状况如何? 您可能会首先向我们展示3个测试结果、我们会进一步检查此问题。 第一个是环境噪声、第二个是为所有系统加电、但仅拉低 TPA3255的 RESET 引脚。 最后让 TPA3255正常工作。  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我回答您的每一个问题和意见。

    如果我使用220pF/10Ohm 滤波器、我认为这会将阻抗设置得过高@ 35MHz。  我在该频率下计算电容器上的电阻大约为21欧姆。  如果我使用 1uF 电容器、我计算出的电阻小于1欧姆、随着频率的上升、该电容器变得更低[X=1/(2Pifc)]。  我是否在正确的角度看待它?

    我想我对我们测试的各个方面都不是很清楚。  我们的系统是具有多个放大器板的嵌入式控制器、每个放大器板都包含 TPA3255。  系统使用充电器耗尽电池电源。  一切都装在钢制密封柜内、并且在测试中、按照客户的要求、将其接地。  当系统处于空闲状态时、TPA3255会被禁用、因为它已断电。  当控制器被命令启用此系统时、PVDD 和12V 电源轨被打开、然后 TPA3255从复位状态中被释放。 在处理室内、这是我们开始看到发射的时候。 从机柜中取出的扬声器电缆是双绞线。  我还正在检查 PVDD 的电源、以确保其已充分去耦。   

    下面的扫描显示了放大器关闭与打开以及播放音频时的差异。  我将在一切断电后进行初始扫描、扫描结果干净、没有处理室泄漏。  所有扫描均在实验室外进行。

    扫描3 (水平天线)放大器关闭                      

    扫描3 (垂直天线)放大器关闭

    扫描4 (水平天线)放大器打开并激活

    扫描4 (垂直天线)放大器开启和激活

    如果您有任何问题、请告诉我。

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    如果我使用220pF/10Ohm 滤波器,我认为这会将阻抗设置得太高@ 35MHz。  我在该频率下计算电容器上的电阻大约为21欧姆。  如果我使用 1uF 电容器、我计算出的电阻小于1欧姆、随着频率的上升、该电容器变得更低[X=1/(2Pifc)]。  我是否在正确地查看此内容?

    以这种方式进行计算是没有问题的。 请注意、较大的电容器会产生过多的功率损耗。 通常使用小于1nF 的电容器作为缓冲器。

    当命令控制器启用系统时,打开 PVDD 和12V 电源轨,然后 TPA3255从复位状态释放。 [/报价]

    所以、只启用 PVDD 和12V 电源轨、但仍拉低 TPA3255复位是否可能? 需要稍微更改软件、或者仅在 PCB 上将 RESET 线短接至 GND。

    对于波形、大部分高频带实际上更与您的电缆和连接器相关。 我们可以尝试为连接器添加屏蔽、在每个连接到 GND 的连接器引脚上放置10nF/1nF 电容器。 还可以调整电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明确的是、我们遵循设计建议、在释放器件复位之前启用电源轨后跟延迟、因此我认为不需要任何更改。  我将回顾使用更大的电容器进行滤波对功率的影响。

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

      这意味着要找出产生噪声的电路。 请使用这些电容器继续测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将进行调整和测试。   

    例如、当我们观察 PWMB 时、我们会看到转换期间有显著的过冲/下冲。  这是高电压摆幅、因此纹波可能会很大。  我在下面附上了几个示波器截图、黄色迹线是按照随附的原理图片段显示的 TP24。  我们正在考虑这可能是我们问题的根源。  你在这里有什么意见或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将进行调整和测试。   

    例如、当我们观察 PWMB 时、我们会看到转换期间有显著的过冲/下冲。  这是高电压摆幅、因此纹波可能会很大。  我在下面附上了几个示波器截图、黄色迹线是按照随附的原理图片段显示的 TP24。  我们正在考虑这可能是我们问题的根源。  你在这里有什么意见或建议吗?

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、您好!

    影子已经不在办公室,但将提供意见在未来几天.

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    当我们以 PWMB 为例,我们可以看到过渡期间明显的过冲/下冲。  这是高电压摆幅、因此纹波可能会很大。

    这种现象在使用高功率时很常见、噪声能量将达到数百 MHz。 可以考虑几种方法:

    1.将 PVDD 去耦电容器靠近器件的 PVDD 和 GND 引脚放置。 2.缓冲器,您已经添加了,也应该把它们放在靠近输出引脚的位置。 3.在 PCB 端口区域放置10nF/1nF 电容器。 4.电感器在100MHz 到200MHz 区域也会有不同的性能、您可以尝试不同的电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3号、您的意思是在连接到 J9/J10的信号上使电容器尽可能靠近连接器放置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

      正确。 该电容器尝试减少电缆和连接器上发生的谐振。 100MHz 和200MHz 之间的噪声与电缆有很大关系、您可以尝试使用不同的电缆长度或形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阴影、我们 在我们的原理图中找到了另一个用于替代 L6-L9的电感器、电流值为10uH、测试值将为7uH。  新电感器的其他方面保持不变。  您是否对这种价值变化感到担忧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

     较小的电感器将具有较小的较大启动电流、并会增加热性能。 我们可以处理这两点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将检查并与您一起返回。