This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:PGA2320在音量设置为零时出现巨大的白色噪声

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286526/pga2320-huge-white-noise-with-pga2320-when-the-volume-is-set-to-zero

器件型号:PGA2320

尊敬的所有人:  

我设计了一种新的音频前置放大器 PCB 板 、在其中使用 PGA2320以便通过微控制器控制音量。 为了测试声音性能,在分析了 THD + N、频率响应、转换率等... 最后、我使用连接到扬声器的功率放大器来检查声音性能。  

当我将音量设置为零时(当没有声音和 PGA2320输入短接到模拟接地时),有巨大的嘶嘶声(白噪声)... 一开始、我想它来自功率放大器、所以我用超低噪声非常昂贵的 AB 类放大器(35000美元的价格)更换了功率放大器、因为噪声仍然很大。  

我完全困惑、并完全按照数据表建议的方式将 DGND 和 AGND 接地平面图完全分离开来、重新设计了前置放大器板、但噪声仍然存在。 我更改了电压稳压器、更改的噪声在市场上可能最低、但没有任何变化。 我还在数据表中看到输入阻抗应该很低、但在本例中、输入电压来自反馈增益为6dB 的非反相运算放大器 、因此、默认情况下、它是一个输出端具有低阻抗的纯电压源。 在布局方面、我完全遵循数据表。  

你有什么建议吗? 有什么想法吗? 获得这样高水平的噪声是否正常?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehran:

    我可以看到、将 PGA2320输出端的功率放大器与输入端的同相增益级相连后、您会注意到信号链中存在噪声、然后将 PGA2320音量设置为零。

    当您说将音量设置为零时、这是否意味着您将其中一个信道设置为0x00? 还是将两个通道都设置为0x00? 或者您是否正在使用 MUTE 引脚?

    对于您的 PGA2320前置放大器电路板、您的 THD + N 分析的结果是什么? 您在自行测试 PGA2320级时是否注意到异常高的噪声?

    您是否能够分析 驱动 THD 的增益级的 PGA2320+N?

    您能否共享原理图? 您如何将信号链的三个级连接在一起?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

     

    感谢您的答复。 以下请查看我的评论:

     

    1. 关于您关于将音量设置为零的问题:此时,我为两个通道都使用了0x00。 在数据表第9页中、主题增益设置提到:"对于 N = 0:静音条件。 输入多路复用器连接到模拟接地(AGNDR 或 AGNDL)。" 因此、我认为当我将两个通道都设置为0x00时、两个输入都连接到 AGND。
    2. 在高频和低频下、THD + N 的结果良好、约为0.002%。 我还制作了 FFT 以使噪声接地可视化、噪声接地也是可以接受的且平坦在-115至-120dBV 左右(我们在这些测量中使用 Audio Precision 2722)。
    3. 我发现问题来自 PGA2320的方式如下:我从 PCB 物理上移除了 PGA2320 ,然后对其输入-输出短路,并再次测试,噪声完全消除(减少)
    4. 由于设计是机密信息、是否可以向我发送您的原理图电子邮件?

    非常感谢、此致

    穆罕默德  

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehran:

    感谢您提供更多信息。 是的、您可以通过私人消息向我发送原理图。

    我在 E2E 上向您发送了一个朋友申请、这样我们就可以在公共论坛上进行交流。

    谢谢。

    扎赫