This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:SDZ 翻转时 GVDD 从6.9V 降至5.1V

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284537/tpa3131d2-gvdd-drop-from-6-9v-to-5-1v-when-sdz-flip

器件型号:TPA3131D2

大家好、  

正如标题所述、客户发现每次改变 SDZ 引脚的状态(下拉或上拉)、GVDD 电压都会从6.9V 下降到5.1V。

同样的性能也可以在我们的 EVM 中重现。

这是正常行为吗? 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      我将花一些时间来查看我们身边的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      我在 EVM 上找到了相同的结果。 并且正常工作电压为6.9V、在您下拉 SDZ 后、它将降至5.1V。

      这是正常行为、在下拉 PDZ 后、内部 LDO 不能完全正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    您能帮助解释此行为的根本原因以及更多内部机制吗?

    我需要向客户解释并向他们保证、以便他们能够保留我们的解决方案。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾达里安

     很抱歉、似乎没有可以跟客户分享的更详细的信息、跟内部电路的关系太大了。  

     如数据表所述、如果拉低 SDZ 引脚、器件将进入关断模式和低电流状态。 为降低待机功率损耗、大量内部电路会关断而无法完全正常工作、包括 GVDD 功率。

     请告诉我们、客户对此问题的真正关注点是什么。