This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输入10Hz 将激活保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285005/tpa3255-input-10hz-will-activate-the-protection

器件型号:TPA3255

大家好、

当扬声器(SUB)连接且输入为10Hz 时、TPA3255将激活保护(故障至
低)、您有任何改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    输出功率以及输出10Hz 信号的时间是多少? 您能为您的系统提供一个原理图吗?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

      CLIP_OTW 引脚的状态是什么? 如果该位为高电平、则最有可能发生 OC。 请立即检查最高功率是多少、然后查看它是否满足输出电感器的要求。