This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:线路输入和放大器;输出电压电平

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286644/tlv320aic3120-line-input-output-voltage-levels

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、我是 Jieun、  

我有关于 TLV320AIC3120音频编解码器的一些问题。

在数据表中、 它表示建议的输入电平为0.707Vrms (@AVDD=3.3V、单端)。

我想知道是否可以知道以下情况下的线输入和线输出电压电平范围(最小值~最大值)。

当 AVDD=3.3V 时、单端线路输入和输出

当 AVDD=3.3V 时、差分线路输入和输出

当 AVDD=1.8V 时、单端线路输入和输出  

当 AVDD=1.8V 时、差分线路输入和输出

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LINEIN (ADC):

    • 单端:0.707Vrms 为满量程。
    • 差分:1.414Vrms 满量程

    对于线路输出(DAC):

    • 仅单端:0.707Vrms

    AVDD 仅支持3.3V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据数据表、IOVDD 电压范围为1.1V 至3.6V。  

    那么我无法使用1.8V 吗?

    此外、  

    我在这张图片中看不到任何值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IOVDD 可以支持1.8V、但您要问的是上面的 AVDD。

    此行中没有值、它只是显示 HP 模块已配置为线路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我犯了个错误。 感谢你的帮助。