请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3120 大家好、我是 Jieun、
我有关于 TLV320AIC3120音频编解码器的一些问题。
在数据表中、 它表示建议的输入电平为0.707Vrms (@AVDD=3.3V、单端)。
![]()
我想知道是否可以知道以下情况下的线输入和线输出电压电平范围(最小值~最大值)。
当 AVDD=3.3V 时、单端线路输入和输出
当 AVDD=3.3V 时、差分线路输入和输出
当 AVDD=1.8V 时、单端线路输入和输出
当 AVDD=1.8V 时、差分线路输入和输出
此致、