This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:VCC = 12V 和 RL = 4 Ω 时 THD + N 与输出功率间的关系查询图

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286761/tpa3110d2-enquire-chart-for-thd-n-vs-output-power-at-vcc-12v-and-rl-4ohm

器件型号:TPA3110D2

您好!

我们能否提供 VCC = 12V 和 RL = 4 Ω 应用下 THD + N 与输出功率的关系图?

目标输出的功率为15W、并希望检查其 THD + N 性能。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    数据表中的聊天图12在12V VCC 下、负载为4欧姆。  

    15W THD 几乎是10%。 如果您要检查更详细的性能、可以应用一个 EVM 板并进行测试。

    此致

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek。

    对于这些情况、似乎 BTL 有一些限制。 因此、 在 PBTL 应用中、BU 是否可提供 VCC = 12V 且 RL = 4 Ω 的图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

      对于该使用条件、BTL 不是限制、VCC12V 电压是限制。

      在数据表中、该器件的 Rdson 值为240m Ω、输出电感器通常具有另一个50m Ω Rdc。 有两个 RDSon 和两个电感器、用于将电压与4欧姆负载分压。 当电源电压仅为12V 时、只能向负载提供10.4V 的最大电压。 使用此值作为正弦波峰值、您甚至无法获得15W 的输出。 因此在处理该电源时、输出将已经削波、这就是您会在图表中看到 THD 快速上升的原因。  

     更改为 PBTL 不会有任何差异、电压不足以产生更大的电流或功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    但是、根据图32、在4 Ω 扬声器下具有1% PBTL+N、在12V 条件下、THD 应该可以达到15W。

    但肯定会有15W、1% THD + N 和12V 的风险。

    因此、建议使用更高的 PVCC。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

     这听起来不错。