您好!
我们能否提供 VCC = 12V 和 RL = 4 Ω 应用下 THD + N 与输出功率的关系图?
目标输出的功率为15W、并希望检查其 THD + N 性能。

谢谢、此致、
虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们能否提供 VCC = 12V 和 RL = 4 Ω 应用下 THD + N 与输出功率的关系图?
目标输出的功率为15W、并希望检查其 THD + N 性能。

谢谢、此致、
虎
你好,虎
对于该使用条件、BTL 不是限制、VCC12V 电压是限制。
在数据表中、该器件的 Rdson 值为240m Ω、输出电感器通常具有另一个50m Ω Rdc。 有两个 RDSon 和两个电感器、用于将电压与4欧姆负载分压。 当电源电压仅为12V 时、只能向负载提供10.4V 的最大电压。 使用此值作为正弦波峰值、您甚至无法获得15W 的输出。 因此在处理该电源时、输出将已经削波、这就是您会在图表中看到 THD 快速上升的原因。
更改为 PBTL 不会有任何差异、电压不足以产生更大的电流或功率。