This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:每个独立电压轨的电流消耗详细信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285832/tlv320dac3100-current-consumption-details-for-each-separate-voltage-rails

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

我目前正在重新打开一个使用 TLV320DAC3100的旧设计。 阅读此论坛、我发现其他用户对每个独立电源轨的电流消耗存在类似的问题。 此外、在查阅参考文档 slaa468b 时、这些数字似乎是针对"特定"情况的、不能被其他用户确认、并且它们可能是错误的:(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863953/tlv320dac3100-higher-current-consumption-values-on-tlv320dac3100---with-without-audio-input)

我需要这些数字来正确确定将在新设计上实施的电源管理解决方案的大小。

您能帮助我缩小每个电源的电流消耗值吗? 遗憾的是、我没有用于隔离当前装置上不同电源的挂钩、也无法使用评估套件、因此我很难提供任何测量值。 我们仅使用 HP 输出(SPK 输出上未连接任何内容)。 以下是我为寄存器配置提取的不同值:

第页 寄存器 说明
  0x04 0x03 PLL clk = MCLK (外部引脚)
0x05 0x91 PLL 上电、分频器 P = 1、乘法器 R = 1
0x06 0x07 PLL J 值为7
0x07 0x02 (MSB)& 0x30 (LSB) PLL D_value = 0.056
0x0B 0x83 NDAC 分频器= 3  
0x0C 0x85 MDAC 分频器= 5
0x0D 0x00 (MSB)和0x80 (LSB) DAC_DOSR_VAL = 128
0x19 0x04 CDIV_CLKIN = DAC_CLK
0x1A 0x81 CLKOUT M 分频器上电、值= 1
0x1b 0x0C 接口= I2S、字长= 16位、BCLK 和 WCLK 是输出
0x1C 0x00 0 BCLK 偏移
0x1D 0x01 BDIV_CLKIN=DAC_MOD_CLK、BCLK 和 WCLK 在编解码器断电时被禁用、BCLK 未反转
0x1E 0x82 BCLK_N 分频器上电、且值= 2
0x33 0x14 GPIO1输出= INT1输出
0x3C 0x0A 处理块= 10
8 0x01 0x00  
3 0x10 0x8C 分机 MCLK 用于编程。 延迟计时器、针对1MHz 延迟计时器= 12的 MCLK 分频器
0 0x74 0x00 写入默认值为寄存器
0x44 0x7f DRC 左右使能阈值-24dB 且 DRC 迟滞=3dB
0x45 0x00 DRC 保持禁用(默认寄存器值)。
0x46 0xB6 起音和衰减值
0x41 0x00 音量控制 = 0dB  
0x42 0x00 音量控制 = 0dB  
1 0x1F 0x14 输出共模= 1.65V。
0x2C 0x00 去抖时间= 0、DAC 性能的默认模式、HPL 和 HPR 输出驱动器编程为 HP 驱动器。
0x21 0x36 驱动器上电时间= 153ms、斜升步进时间= 3.9ms
0x28 0x06 HPL 驱动器 PGA 设置为3dB、并且 HPL 驱动器不静音。  
0x29 0x06 HPR 驱动器 PGA 设置为3dB、HPL 驱动器不静音。  
0x1F 0xD4 在进行短路检测时限制负载的电流、共模电压仍为1.65V、并且 HPL 和 HPR 已上电。
0x24 0x80 路由到 HPL 输出驱动器的左通道模拟音量控制、值为0dB
0x25 0x80 路由到 HPR 输出驱动器的右通道模拟音量控制、值为0dB
0 0x3F 0xE9 左通道上电、数据路径在右侧数据中为左通道、右通道上电、数据路径在左侧数据中为右通道。 硬件实施中存在错误。
0x40 0x00 撤消 DAC 通道的静音、两个通道都具有独立的音量控制。

谢谢。

马克-亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc-Alexandre:

    我假设您需要最高的功耗用例以调节功率预算、请指定耳机阻抗、否则我将考虑最小16欧姆、另外让我知道是否可以将测试用例视为满量程数字输入、无论它是否已经削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、您可以使用16欧姆满量程数字输入。

    谢谢。

    马克-亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc-Alexandre:

    感谢您的澄清、我将对此做好计划、并在本周结束时与您联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marc-Alexandre:

    很抱歉响应延迟。
    下面是我捕获的一些数据:

    AVDD = 4.088mA
    DVDD = 4.173mA
    HPVDD = 62mA
    IOVDD = 7.2uA
    SPVDD =不适用

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    谢谢您提供的数据。 能否使用1k 负载运行相同的测试? 我需要这些数据进行比较。 此外、您能否在测试期间确认 HPL/R 输出上存在的电压输出电平?

    谢谢、此致、

    马克-亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 马克-亚历山大

    我们可以预期、HPVDD 上的电流在1k 负载下会更低。 输出为1Vrms、在16 Ω 负载下、输出波形将在~+/-1.5V 处开始削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师