您好!
我们将把我们的放大器设计从-A 迁移到 TAS5424B。
13年来、A 已在数千个现场放大器中可靠地工作。
在 B 采样单元上、当我以1/2功率或更高的功率在所有4个通道上播放正弦波时、 芯片最终会挂起。 它会继续播放、 但 I2C 总线 SDA 线路被5424保持在低电平、并且通信被禁止。
未拉动 FAULT 引脚。 不会过热、也不会击中任何警告区、 所有寄存器读取正常、直到崩溃。 无负载突降、无电源干扰。VDD 为21V。 我使用 B 芯片在其他2个单元上重现了相同的故障。 我无法在使用 B 芯片的 TI EVM 上重现故障。
我将使用 TI USB2IIC 板与芯片通信、 将我自己的微控制器退出环路以消除任何可能的影响。
不知道什么原因会导致这种情况?