This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424B-Q1:高功率输出下 B 版本的 I2C 崩溃

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290250/tas5424b-q1-i2c-crash-on-b-version-at-high-power-output

器件型号:TAS5424B-Q1

您好!

我们将把我们的放大器设计从-A 迁移到 TAS5424B。

13年来、A 已在数千个现场放大器中可靠地工作。

在 B 采样单元上、当我以1/2功率或更高的功率在所有4个通道上播放正弦波时、 芯片最终会挂起。  它会继续播放、 但 I2C 总线 SDA 线路被5424保持在低电平、并且通信被禁止。

未拉动 FAULT 引脚。 不会过热、也不会击中任何警告区、 所有寄存器读取正常、直到崩溃。 无负载突降、无电源干扰。VDD 为21V。  我使用 B 芯片在其他2个单元上重现了相同的故障。  我无法在使用 B 芯片的 TI EVM 上重现故障。

我将使用 TI USB2IIC 板与芯片通信、 将我自己的微控制器退出环路以消除任何可能的影响。

不知道什么原因会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    状态非常棘手。

    也许您可以了解一下您的电路板和我们的 EVM 在原理图上有何差异。

    另外、i2c 线路的波形。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    仔细查看 不久前提供的 TI 文档"TAS54x4A 与 B 比较 R2.pdf"后、 我在最后一页看到该手册:

    E2器件与 TAS54x4C-Q1器件具有相同的规格和数据表。 E2器件已修复了 TAS54x4C-Q1器件上发现的 I2C NACK 问题。
    I2C NACK
    在持续高功率时、I2C 可能会否定或覆盖(损坏)控制寄存器中的数据。 在所有4个通道都处于播放模式时、持续功率高于每通道55W 的情况下、可以观察到这种情况。 还可以观察到在单通道驱动的情况下为2欧姆负载提供70W 功率。

    这听起来像是我的问题。

    我们正在使用的芯片具有这些标记。   TAS5424BQ1    16ZHV14G4

    EVM 上的芯片和另一组不会出现问题的芯片标记为 TAS5424BQ1  2AZDHD4G4。

    您能否确认此缺陷已进入 B 版本、 并阐明我们如何识别和购买已知的好缺陷?

    谢谢。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    关于他的文档"TAS54x4A 至 B Comparison R2.pdf"、我们的团队手头没有该文档。

    它是否有任何联系信息、联系该信息可能会更好。

    我们的团队现在没有这方面的非常详细的信息。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是由 Gregg Scott 去年发给我的。  他是你们中的一个。  您能让他跳到这个主题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

      我查看了剩余的一些材料、发现 B 和 C 版本确实存在此 I2C 问题。 它是由受 PCB 噪声影响的内部时钟架构引起的。 使用高输出功率的应用中。 只有一个版本才能完全避免这个问题。

      抱歉、我建议考虑使用一些较新的器件、如 TPA6304。 这款旧设备经历了大量的组织变革、留给我们的资源非常有限。

      我还会注意到 Gregg 来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 是的、但我非常确信 TI 已经解决了这个问题、 因此我想知道如何识别实际可以正常工作的器件。  这些芯片在汽车等应用中广泛使用。  我们意识到需要重新设计我们的产品、但首先我们需要做最后一次购买才能继续交付产品。

    您是否已将有缺陷的芯片从市场上隔离开来?  您能否发送不存在故障的生产日期代码或部件号后缀列表?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

      与 Gregg 讨论后、他会尝试挖掘更多数据、通过电子邮件解决您的问题。 谢谢你。