This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:LM48580的共模输入电压范围

Guru**** 2634475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289802/lm48580-the-common-mode-input-voltage-range-of-lm48580

器件型号:LM48580

大家好、

   当 VDD 为5.0V 时、您能否更新 LM48580共模输入电压范围的数据? 谢谢。

Br、

  肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我已申请对 EVM 进行测试、我希望能在下周中旬之前获得一些测试结果。
    我会随时向您发布任何进展情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    考虑到该器件的高增益(最小值为18dB 或~8V/V)、输出很可能会在输入级达到共模限值之前开始削波。
    我使用小正弦波+直流电压在 EVM 上进行了测试、并且看到输入峰值为~1.7Vpk 时输出开始削波(但直流电压越低、THD + N 就开始稍微增大)。 根据数据表规格3Vpkpk、这是有道理的:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师