This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:AVDD 和 VDD 电源轨在满负载下的功耗是多少

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294469/tpa3223-what-is-the-power-draw-of-the-avdd-and-vdd-rails-under-full-load

器件型号:TPA3223

我们目前正在计划在其中一个新设计中采用 TPA3223、但是我注意到没有 AVDD 电源轨的电源电流信息。 我假设这是因为这些引脚上的消耗非常低、但您能否请您确认一下?

除此之外、仅在复位模式期间或不提供音频信号时提供 VDD 电源电流。 我假设在没有输入音频信号时电流为150uA、在使用时电流不会显著上升、但可否请我们对此进行确认?

此外、TPA3223评估模块用户指南的"图列表"和"表列表"中引用了文档中没有的几个表格和图。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘易斯

      在所有条件下、从 AVDD 获取的功率应小于0.5W。

    我假定没有输入音频信号时电流为150 uA

     是的、此测试处于 IDLE 状态。 它的值不会因给定不同的输入信号而变化太大。

    [QUOTE USERID="583763" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294469/tpa3223-what-is-the-power-draw-of-the-avdd-and-vdd-rails-under-full-load 此外、《TPA3223评估模块用户指南》的图形列表和表格列表中引用了文档中没有的几个表格和图形。

     似乎内容确实有一些问题,不能创建正确的链接。 但大多数表和图确实存在、请在文档中进行查看。