请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3223 我们目前正在计划在其中一个新设计中采用 TPA3223、但是我注意到没有 AVDD 电源轨的电源电流信息。 我假设这是因为这些引脚上的消耗非常低、但您能否请您确认一下?
除此之外、仅在复位模式期间或不提供音频信号时提供 VDD 电源电流。 我假设在没有输入音频信号时电流为150uA、在使用时电流不会显著上升、但可否请我们对此进行确认?
此外、TPA3223评估模块用户指南的"图列表"和"表列表"中引用了文档中没有的几个表格和图。
谢谢你。