This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:PC4QM

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267634/drv2700evm-hv500-pc4qm

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700DRV2700EVM

您好,我 怀疑,DR 2700 EVM 仍然与 ThorLabs 器件一起使用,但650nF PC4QM 器件是否可行? 有没有人使用过这些器件的组合、并且可以报告体验?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我不知道有谁曾使用过此 EVM 的类似负载、但正在进行一些计算以查看这是否起作用。 正如现在一样、我找不到类似的负载来在实验练习中尝试、但会继续搜索。

    您是否能够计算瞬子电流? 您知道您将使用什么频率吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    感谢您的回复。  

    很抱歉,我来自巴西,由于国家的独立庆祝活动,最近的活动已经停止了。

    我所工作的 PC4QM 的频率约为240 - 250Hz、而我工作的 PC4QM 的工作电压高达150V、但对于我们的应用、它会接收大约5V 的信号。

    最大电流(峰值)低于100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    不用担心,感谢您提供的信息。 DRV2700EVM-HV500不适用于11mA。 根据您需要的频率和负载输入电压、瞬时负载电流较低、因此我认为 EVM 可以提供。 我在实验室中找不到任何东西来测试此类负载、因此无法评论性能。 我之前提到过用户指南中的图13、供您参考。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好悉尼
    
    
    感谢你的帮助,这是启发。
    
    
    我还将使用 Isis Proteus 进行一些计算机仿真。 DRV 的模型是否与软件兼容?
    
    或者这些参数是否可供包含?
    
    
    
    再次感谢。 

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我们没有 Proteus 模型、但 DRV2700产品页面上有 PSpice 和 TINA 模型。 如需使用其中一种进行仿真、可从 TI.com 下载 PSpice 或 TINA。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    感谢您提供到目前为止的所有说明、只是为了确认我的购买申请。

    对于此应用、考虑到我提到的负载和所分析的曲线、我将订购一个 DRV2700EVM-HV500以便在项目中协同工作。 如果您向我确认、只要我在这里有 DRV、我就会执行测试、并返回此处发布获得的结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    您是否有理由希望高压 EVM 专门用于此目的? 我假设您已经手头有它。 是否 考虑过 DRV2700 EVM?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    还考虑了。

    对于我提到的650nF 的 Thorlabs PC4QM 应用、考虑5V 输入信号。 在您看来、HV-500或27000EVM 更可行。  

    谢谢。

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    考虑到您只需要为负载提供5V 电压、我推荐使用 DRV2700EVM。 DRV2700EVM-HV500主要用于需要另一个 EVM 无法支持的更高电压的情况。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Certo、  

    Obrigado mais UMA vez Sidnei  

    vou adquirir isso, realizar os testes necessários e voltar aqui com qualquer finalização com a dúvida dos testes。

    ***。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    这听起来不错。 我现在将关闭该主题。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sydney,  

    请:

    这只是需要确认的一点、因为我在 DRV2700EVM 文档中没有找到与您为 DRV2700EVM - HV500模型提供的曲线类似的曲线

    我的应用接收到5V (限值)的输入信号、典型输入(典型电压)接近3.7V、目前已进行30倍放大、达到约111V。

    我选择了 DRV2700EVM、因为只要我的输入电压不超过5.5V、它在输出端支持高达200V 的电压、我在这一行推理中是否犯了错误?

    再次感谢您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    两个 EVM 均具有3.6V - 5.5V 的电源电压范围和0V 的电源电压输入电压范围。  您认为 DRV2700EVM 可以支持200Vpp 输出、这符合您的应用。 DRV2700数据表中的图表与 DRV2700EVM 协调、特别是在第 6.7节"典型特性"中。 我在下面添加了两个图表、我认为它们会有所帮助。 我还建议查看升压负载电流图。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢悉尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    你过得怎么样?
    
    请注意、DRV 到达实验室、当我们将其连接到 PC4QM 负载时、未发生任何情况。
    
    我在 DRV 的外部输入终端处使用5.5V 直流电源、可以测量5.5V。
    
    信号通过模拟输入端子进入电路板、是来自 NI 6009 DAC 模拟输出的5V 信号、我也可以正常测量该信号。
    
    我将650nF PC4QM 负载连接到 OUT+和 OUT-端子。
    
    更改了 JP11、从而将电源从 USB 切换到外部电源。
    
    我强调,我没有在任何时候把它连接到压电控制器软件。
    
    你怎么能帮我?
    
    非常感谢。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    是否通过 USB 和外部电源供电? 否则、您还需要将跳线 JP10更改为外部电源、从而 为电路板上的 MSP430切换电源路由。 跳线 JP11只会更改 DRV2700的电源。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只通过外部电源、5.5V 电源以及来自 DAC 模拟输出的信号馈送信号。 我将跳线 JP10和 JP11更改为外部电源、但输出仍然无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否必须将 DRV 连接到计算机? 一些第一个配置? 或者我可以直接使用它吗?
    
    跳线 JP9使我对应该保持的位置存在疑问、是否为出厂默认设置? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我之前认为此 EVM 具有电容式触控功能、但实际上并没有、因此您需要连接到压电式控制台来控制此 EVM。 如果您使用外部模拟 输入信号、则必须更改 JP9、否则您可以将 JP9保留在默认位置(连接到 MSP)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是外部信号、在模拟输入端、有来自 NI 6009 DAC 的信号。 我的 JP9位于 EN 和 MSP 中、我需要更改为哪一个? 此外、是否需要更改任何其他跳线? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

     下面提供了 DRV2700EVM 用户指南中关于使用外部模拟输入的说明。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我很难理解。
    
    我将移除跳线 JP5和 JP6。
    
    我是否将 JP9保持在我之前提到的位置?
    
    我的输入信号不是正弦波呢?
    
    此外、我需要通过软件具体配置什么?
    
    非常感谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sydney,

    早上好、我尽量按照您提供的步骤操作、但在第8.2.3项中、要求更换电阻器、同时移除电容器、以获得模拟输入信号、但我无法找到进行此更改的方法。

    你能教我吗? 因为我在 OUT +和 OUT-端子的输出端仍然具有0V。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试将器件连接到计算机。

    而且在公司的任何计算机上

    我能够将器件连接到压电式控制台 V 1.2.9.0。

    器件已被识别、但当尝试打开软件的"控制台"部分时、我收到消息"应用程序中发生了未处理的异常。 如果您单击"继续"、应用程序将忽略此错误并尝试继续。 如果您单击 Quit (退出)、应用程序将立即退出。"

    注意:要连接到 PC、我再次将 VIN 电源位置的跳线更改为 USB。

    我开始相信我的 DRV 无法正常工作、

    我指望获得支持。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在努力工作。
    
    当前情况:
    
    通过按下 SW1按钮并连接 USB 我能够连接设备到软件,我更新的固件 v1.7版本。
    
    现在他通常被承认。
    
    我已经测量了下列输出值:
    
    
    
    GND 和 OUT +:-12V
    
    GND 和 OUT -: 12V
    
    VBST 和 GND: 24V
    
    跳线 JP2 JP3和 JP4打开。
    
    不过、out +和 out -如果我在它们之间进行测量、它仍然具有零值。
    
    我尝试将来自3V 直流电源的直流信号应用于模拟输入。
    
    然而、我并未成功地放大这些3V 电压。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从提供的5.3 I 起、 EN 指 JP9、GAIN1指 JP8、GAIN0指 JP7。 这些是 DRV2700器件的控制信号。 您可以使用软件(它使用 MSP430)来控制这些信号、也可以从外部控制它们。  

    从8.2.3开始、这仅用于移除滤波器、因为某些输入信号可能不需要它。 这可能是焊接更改/手动更换元件。  

    直流信号不会进入模拟输入、这仅适用于模拟/正弦信号。 用户指南中的第5.4节提供了针对单端输入进行设置的信息、具体取决于您是要设置基准还是要设置浮动基准。  

    当您说测量 Out +和 Out -时、您是否以不同的方式测量它们? 您能否提供示波器图像?

    另请注意、连接到软件时无需 USB 电源。 您仍然可以通过 Vin 提供电源、只需使用 USB 来控制板。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前我这里没有示波器。

    我们也没有任何信号需要测量、因为设备不会为我提供任何响应、所以它似乎完全不能工作。

    我需要连接一个直流输入并通过 VIN 馈电、这就是我所做的。

    我将 PC4QM 连接到了 OUT+和 OUT-端子、但没有任何反应。

    跳线 JP5和 JP6已被移除、我需要执行什么操作来使其正常工作?

    我能够通过压电式控制台连接它、但无法实现输出。

    是的、我将使用 OUT+和 OUT-之间的万用表进行测量、这是我预期看到的大约150V 的电压。

    我指望您的支持来使这种架构正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 DAC 输出的 GND 连接到 IN-、将5V 连接到 DCIN、这是我在该板上的橙色端子。

    正如我之前所说、JP5和 JP6已输出。

    然而,看项目5.4我真的不明白如何做项目2和4 ,我不清楚我将如何执行这些行动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将继续处理您提供给我的信息。 目前我的场景是:
    
    
    JP2、JP3、JP4、JP5、JP6
    
    通过外部打开电源、
    
    MSP 中 Vin JP7和 GAIN0
    
    JP8的两根电源跳线
    (EN 中
    
    
    )和 MSP JP9中)、DAC 中的 MSP DC 5V 信号连接到 DCIN (橙色连接器)
    
    DAC 5V GND 连接到 TP8
    
    我继续通过万用表在 OUT+和 OUT-之间测量0V 电压 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  

    使用万用表测量 DCIN 和 TP7之间或 DCIN 和 TP8之间、我找到2.44V DC。
    
    我尝试了将来自直流电源的电压电平直接应用到 DCIN、例如1.5V、2V、3V。 无需该电源的 GND 引脚、即可直接降低 DCIN (橙色)的电压。
    
    维持我之前通过的跳线配置
    
    和 OUT+/ OUT-输出在万用表上继续指示0V。
    
    实际上、我测量了9mV 的噪声/ 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    是的,不用担心,我们会让它工作! 对于单端输入模式、您还需要跳转 JP13。 这就是步骤2所指的。 在步骤4中、TP8上的直流基准使用接地。 在软件上、您还需要选择"ENABLE"、以便 DRV2700器件能够输出。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    
    好的、我关闭了 JP13上的跳线。
    
    我将直流信号施加到 DCIN 和 JP8。
    
    但在软件中、您能告诉我需要选择什么吗?
    
    我能识别的唯一配置屏幕是我给您发送的附加到此消息的屏幕截图。
    
    非常感谢。 
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    其中显示"Disabled (Press Here to Enable)"、这就是您启用 DRV2700所需的按钮。 软件正在控制增益0、增益1和启用(已通过跳线 JP7、JP8和 JP9进行设置)、因此您也需要在启用输出之前在 GUI 中设置增益。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,悉尼,
    
    非常感谢。
    
    我关闭了 JP13、
    
    我通过压电式控制台启用了输出。
    
    使用万用表、我测量出了 OUT +/-之间的22V 电压。
    
    这为您提供了一个小的操作迹象。
    
    但是、我的跳线 JP7、JP8、JP9
    
    
    处于 EN/MSP
    Gain 1/MSP
    和 GAINO/MSP
    
    模式以获得我们之前讨论的150V 电压、我需要更改这些跳线或跳线 JP2、JP3、JP4。
    
    此外,今天上午还有一个问题问我。
    
    现在、将 DRV 连接到计算机、我通过压电式控制台启用输出、并具有输出、但稍后使用外部电源供电、无需连接 USB/软件、如何启用输出?
    
    非常感谢。
    
    我等待您的回答。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在工作、

    使用万用表进行的最后一次电压测量保持设置

    我提供的情况如下:使用升压23V 的跳线、我测量出在 OUT +/ OUT 之间为22V -

    对于37V、I 测量33V、

    105V 的跳线测得的电压为99V。

    不过、我知道直流输入信号没有真正放大、

    我仅在直流信号达到接近1.9V 2.0V AM 的电压电平时测量升压转换器

    我选择了正确的途径使其正常工作?

    关于7、8、9 Jumpers、我是否应该让他们担任我给您的职位?

    这些是出厂默认设置。

    非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我一直在努力手头具有 DRV2700EVM、因此我可以自行进行一些测量并帮助您获得所需的输出。 我希望能在本周结束之前拿到这份报告。 对于 JP2、JP3和 JP4、我认为您将这些都短路可以实现105V 升压、这是正确的路径。 对于跳线 JP7、JP8和 JP9、您当前将它们设置为 MSP、这意味着您将通过软件控制这些信号。 软件 通过 USB 与电路板上的 MSP430控制器通信。 然后、MSP430将数据发送 到 DRV2700数字控制引脚、从而使其能够运行。 在生产中、您会有一些其他接口连接到控制器、然后控制器将向 DRV2700发送数字控制。 另一个接口可以是按钮按压操作或与另一个器件通信。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sydney、
    
    我的最后一个申请、在我们正在处理的当前方案中、我需要改变什么。
    
    我需要通过外部电源而不是 USB 为其供电。
    
    我的外部信号目前来自一个常见的外部工作台源、现在来自 DAC 6009的模拟输出。
    
    目前、在 OUT +/-输出时、我显然只测量我在软件中选择的升压值、即使在 DCIN 和 JP8输入端什么也没有。
    
    我最近做了一项测试、在 DCIN 和 JP8上没有电压电平、并且测量了 VBST
    
    在 OUT +/-上的电压、这让我相信在这种情况下我的输入信号是无用的、我需要能够将 DAC 信号注入某种端子、 无论是 DCIN 和 TP8还是其他某个位置、并将其放大以获得接近100V 的电压。
    
    这是我使用此器件的目的。
    
    我继续指望你的帮助。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总之、
    
    我在 drv 中需要做的是
    
    
    从外部源为其供电从
    
    DAC 6009注入模拟电平、 并将这个电压值乘以(应用的增益)一个输出端子、我可以将我的 PC4QM (650nF)连接到该输出端子、从而使该压电式器件获得移动。
    
    
    我正在努力获取该结果。 


    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    您 目前是否不是通过外部电源(Vin)为其供电、而不是通过 USB 供电? 您是说通过外部来源进行控制吗? 在板上、您可以通过移除并连接到 JP7、JP8和 JP9来为 DRV2700提供外部数字控制、也可以通过跳线将它们全部拉至高电平。 当我获取它们 EVM 后、我可以测试您为什么只测量输出上的升压。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前通过 USB 供电。 以及用于 USB 的跳线 JP10和 JP11。
    
    我将一个工作台电源连接到 DCIN 和 JP8引脚、我在最近的测试中为这些引脚注入了1.7V 电压。
    
    我用万用表测量了+/ OUT -我的万用表是 Minipa ET 2231、这是一款可靠、精度高的万用表。
    
    但是、我注意到、无论是否有值连接到 DCIN 和 JP8、我都在 OUT+/OUT-端子上测量 VBST、这对我来说是无效的。
    
    我需要能够为来自 DAC 的直流输入信号获得20、可能是30单位的增益。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许一张照片会帮助您了解它目前的进展情况。 
    关于跳线和电缆的位置 


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您提供详细信息。 我今天早上能够获得 DRV2700EVM。 都将立即为您提供更新。                     

    此致、
    悉尼诺斯卡特       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    经过一些测试、我发现在处理纯直流信号时、无法获得完整的200Vpp 差动输出、只能得到大约一半。 这是因为直流信号保持与基准电压的正电压差、因此放大器无法产生全差分输出。 当我确实有直流信号输入、它以差分方式输出大约115V 直流、然后关闭直流输入信号、差分输出为0时。 当您看到不同的情况(关闭直流输入仍会产生差分测量)时、我不确定您测量的是什么。 要实现200Vpp 的差分输出、您必须在信号和基准电压之间具有正负差异。 我今天复制了这些单端输入测量数据、并相信您可能会想要尝试这些测量数据。

    电源 IN-(TP8)。 我选择了2.5V。 电源 IN+(TP7)具有与 TP8具有相同直流值的正弦波。 我 在250Hz 频率下进行了正弦波运算、因为这是您之前在胎面指定的频率。 确保 J13未短接且 TP7不超过5V。 如果您确实希望它超过5V、您必须连接 J13并使用 DC_IN 而不是 TP7。 在这种情况下、请确保 DC_IN 不会超过10V。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、悉尼、
    
    好的、我明白了。 谢谢。
    
    您能在您的实验室中测量一下吗、告诉我。
    
    使用外部电源(工作台电源)为 DRV 供电。
    
    将纯直流信号作为输入信号注入 DRV。
    
    最佳跳线/连接配置。
    
    我可以获得多大的增益? 20、25增益单位。
    
    这对我来说是最重要的。
    
    再次感谢您的帮助。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    下图展示了该 EVM 的图像、其中具有外部 Vin 电源和 DRV 器件的直流输入信号。 当输入和电源为4.5时、 我得到了 大约105V 的直流输出。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    
    
    感谢您发送编修。感谢您发送编修。 
    
    这与我在这里得到的使用直流输入的情况非常类似、我们连接到了相同的端子、从我看到的情况来看、我认为跳线处于相同的位置。 
    
    我认为这限制了我们使用该器件、对吧? 
    
    另外,请 Sydney 确认是否可以在不连接到软件的情况下以这种方式使用它? 
    
    如果是、您会如何启用输出? 
    
    再次感谢您的全力支持。 
    
    很棒的一周 
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    那么这是我们可以获得的最大输出。 是的、您可以像这样使用 EVM、而无需连接到软件。 现在、JP9、JP8和 JP7都连接到 MSP430的 I/O。 这意味着您使用软件来控制它。 您可以使用跳线根据需要配置它们(高电平(连接到 MSP 电源、低电平(开路)))、也可以将外部控制器连接到 引脚。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、悉尼、
    
    好的、请
    
    确认在没有软件的情况下使用、直接与外部源连接驱动器并启用输出、我是否将跳线留在 PU 位置?
    
    非常感谢。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    如果将这些跳线置于 PU (上拉)位置、它们将处于高电平。 对于使能引脚 JP9、这意味着除非移除跳线、否则将始终启用输出。 JP8和 JP7也是如此。 您需要为所需的增益配置它们。 要获得最高增益、请将两个跳线(JP8和 JP9)置于 PU 位置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特