This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:PC4QM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267634/drv2700evm-hv500-pc4qm

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700DRV2700EVM

您好,我 怀疑,DR 2700 EVM 仍然与 ThorLabs 器件一起使用,但650nF PC4QM 器件是否可行? 有没有人使用过这些器件的组合、并且可以报告体验?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好,悉尼,
    
    感谢您到目前为止提供的所有帮助。
    
    我要将跳线移动到这个位置并进行新的测试。
    
    但是,我通知你,我将需要出差下周,我应该只能在本月14日至15日之后才能进行这些测试。
    
    我会尽快为您提供最新信息。
    
    再次感谢您的支持。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    好的、这听起来不错。 :)  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "你是什么人?
    
    我回到实验室、按照您的建议对器件进行测试。
    
    PU 中的跳线 JP8和 JP9。
    
    不过、我的项目出现了一个很大的问题、我在 DRV 的 OUT + OUT-输出端获得大约30V 的交流电、这会产生相当大的噪声。
    
    是否有办法禁用 DRV 的交流输出?
    
    非常感谢。
    
    此致。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    无法禁用 DRV 的交流输出。 您对 DRV2700上的 IN+和 IN-引脚供应什么?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是0至3V 的可变电源。

    直流终端上施加±50欧姆的电压。

    我看到输出端的电压为98.8V。

    此外、我在运行时注意到 DRV 中有轻微的噪声、这是否正常?

    此外、输出端的这些30V 交流电是否也会出现?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    该器件主要用于差分操作、因为 它具有大量的共模噪声并依赖差分输出将其抵消。 该主题 具有类似的问题 (链接)。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在我们发言时,我也一直并行关注这些帖子。

    我的系统非常相似、因为我还使用 DAC、

    我甚至刚刚使用更新的 DAC 模型对其进行了测试。 它发出的噪音似乎不会阻止我、但我无法成功控制我的 PC4QM。

    压电式完好无损、我可以在使用 DSM VF 至90而不是 DRV 时对其进行控制。 当我施加 DRV 时、

    我用万用表测量大约98V 的输出电压、放大它接收的电压。

    目前连接结构与您几周前发送给我的图像相同、所有连接都是这样的。

    您是否还可以尝试其他方式告诉我、跳线的位置或类似内容、以便我可以更改?

    我在等什么。

    非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    是否要向压电致动器提供恒定的直流信号? 或者是否有任何切换? 无开关的纯直流信号不会导致压电体产生振动。  必须有一些频率。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 DAC 提供的直流信号。

    它在3.5V 左右到 DRV 限制的98V 之间变化。

    从3.5伏升至98伏的过程大约在40秒内发生。

    这种电压变化会导致压电式振动。

    这是我对应用感到奇怪的情况、当我连接 VF 至90而不是 DRV 时、观察到了相同的电压变化、使用 VF 至90、我可以控制我的压电传感器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    是否向 DAC-90提供相同的 VF 信号? 我没看到压电体在80s/ 0.0125Hz 频率时振动的方式。 如果提高 EVM 信号的频率、它会以振动方式发出?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、 
    使用相同的 VF 至90和 DRV 设置、我得到不同的结果。
    如果在 VF 至90的直流输入端施加该电压并具有40秒的上升偏移、

    我通常会进行必要的控制。
    更换为 DRV 后、我将失去控制能力(压电式振动)、即使我将偏移从40秒减少到30或20秒、这是我最近的测试、但我仍然无法控制。并且我的输出端存在过多的噪声。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    如果这两个器件的压电运行方式不同、则两个输出信号必须不同。 示波器屏幕截图确实有助于调试此问题。 没有它、我就不能做什么了。

    关于噪声、您采用的是单模式运行。 该器件依赖差模来抵消共模噪声。

    此致、
    悉尼诺斯卡特