This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:MCLK = 18.432MHz 的寄存器设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289853/tas2521-register-settings-for-mclk-18-432mhz

器件型号:TAS2521

你好

我们正在一个项目中使用 TAS2521、目前存在"强制"使用18.432MHz 时钟作为输入和比率 MCLK = 384*FS 的问题。

您能为我们提供正确的寄存器设置吗?

这是我们用于验证硬件是否正常运行的配置(MCLK 12.288MHz 和比率 MCLK = 256*FS):

uint8_t sx_fa_tas2521_init_set[][2]={
 {0x00、0x00}、//页切换到页0
 {0x01、0x01}、//使软件复位生效
 {0x00、0x01}、//页切换到页1
 {0x02、0x00}、// LDO 输出编程为1.8V、电平转换器上电。
 {0x00、0x00}、//页切换到页0
 {0x3c、0x01}、// DAC 指令编程 PRB //1
 {0x04、0x00}、// CODEC_CLKIN=MCLK.MCLK 应为12.288MHz
 {0x1b、0x00}、//编解码器接口控制字长= 16bits.BCLK&WCLK Inputs.I2S 模式。
 {0x1c、0x00}、//数据时隙偏移量00
 {0x0B、0x81}、// DAC NDAC 上电、NDAC=1
 {0x0c、0x82}、// DAC MDAC 上电、MDAC=2
 {0x0d、0x00}、// DAC OSR (9:0)-> DOSR=128
 {0x0E、0x80}、// DAC OSR (9:0)-> DOSR=128
 {0x3f、0xB0}、//仅 LDAC 上电。DAC 路径设置 LDAC 和 RDAC 的 LDAC 数据单声道。 RDAC 数据被禁用。软步骤1每个 FS。
 {0x40、0x04}、//左声道的 DAC 音量未静音。右 DAC 静音。
 //{0x41、0x00}、// LDAC digitalo gain 0dB
 //{0x41、0x14}、// LDAC digitalo gain +10dB
 {0x41、0x30}、// LDAC digitalo gain +24dB
 {0x00、0x01}、//页切换 t 页1
 {0x01、0x10}、//主基准已上电
 {0x0a、0x00}、// DAC 设置为0.9V (默认值)时的输出共模
 {0x03、0x00}、// LDAC AFIR 是6阶 FIR 滤波器且上电。
 {0x2E、0x00}、// SPKL Attn。 增益=0dB
 //{0x30、0x10},// SPKL 驱动器 PGA 增益=6.0dB
 //{0x30、0x20}、// SPKL 驱动器 PGA 增益= 12.0dB
 //{0x30、0x30}、// SPKL 驱动器 PGA 增益= 18.0dB
 {0x30、0x50}、// SPKL 驱动器 PGA 增益=32.0dB
 {0x52、0x00}、//启用 SPK OSCP、OCP 去加重=4、启用 OTP、OTP 去加重=5
 {0x2D、0x02} // SPK 已通电
};

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valko:

    请尝试调整 MDAC = 3、同时保持其余参数未修改。 这应设置18.432MHz /(1*3*128)=48kHz 的正确比率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万早上好

    非常感谢您提供的快速响应。
    我还不能测试它(因为我需要另一位同事、他目前不在)、但我想可行。
    验证后、我会将此问题标记为已解决。

    您好

    瓦尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valko:

    谢谢、您可以告诉我们测试过程如何以及是否需要进一步支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    非常感谢您、我们的问题已经得到解决。

    此致

    瓦伦丁