主题中讨论的其他器件: TPA2016D2
大家好、
您是否具有 与 TPA2028D1类似的功能、但使用 EVM 并满足以下要求?
主要要求 配置 DRC、以保护阶梯(使用压缩时)扬声器在高功率等级下不受损坏。
该应用使用两个智能放大器。 一个是驱动 PVDD=3.6V 的7 Ω/1W 扬声器;另一个是驱动 PVDD=5V 的4 Ω/2W 扬声器。
然后、希望具有硬件或软件初始值的 DRC 配置 可以满足要求。 无需花费软件精力。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否具有 与 TPA2028D1类似的功能、但使用 EVM 并满足以下要求?
主要要求 配置 DRC、以保护阶梯(使用压缩时)扬声器在高功率等级下不受损坏。
该应用使用两个智能放大器。 一个是驱动 PVDD=3.6V 的7 Ω/1W 扬声器;另一个是驱动 PVDD=5V 的4 Ω/2W 扬声器。
然后、希望具有硬件或软件初始值的 DRC 配置 可以满足要求。 无需花费软件精力。
非常感谢!
伊凡、您好!
目前、我们已决定使用 TPA2028d1、我们还有一些要问的问题:
谢谢~~
你好、
更多信息、我已经计算出每种情况的 RMS 和峰值输出功率、RMS 略高于提及的7欧姆值、峰值高于提及的值、请查看扬声器规格。
您可以参考随附的文件、修改限制器的 dBV 值。
| dBV | 8.5 | ||
| 电压有效值 | 2.660725 | ||
| VPK | 3.762833 | ||
| 左侧 | 7 | 4 | 8 |
| WPK | 2.022702 | 3.539729 | 1.769864 |
| 真有效值 | 1.011351 | 1.769864 | 0.884932 |
e2e.ti.com/.../TPA2028D1_5F00_dBVtoW.xlsx
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师