This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:与 TPA2028D1功能相似、但使用了 EVM

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1, TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290663/tpa2028d1-similar-function-as-the-tpa2028d1-but-with-evm

器件型号:TPA2028D1
主题中讨论的其他器件: TPA2016D2

大家好、

您是否具有 与 TPA2028D1类似的功能、但使用 EVM 并满足以下要求?

主要要求 配置 DRC、以保护阶梯(使用压缩时)扬声器在高功率等级下不受损坏。

该应用使用两个智能放大器。 一个是驱动  PVDD=3.6V 的7 Ω/1W 扬声器;另一个是驱动 PVDD=5V 的4 Ω/2W 扬声器。

然后、希望具有硬件或软件初始值的 DRC 配置 可以满足要求。 无需花费软件精力。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    该应用是否需要模拟输入? 数字输入是否可行?

    TPA2016D2是与 TPA2028D1类似的器件、尽管它采用了立体声且具有不同的启动时间、但或许可以用于功能评估?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    目前、我们已决定使用 TPA2028d1、我们还有一些要问的问题:

    1. 关于 Linux 驱动程序代码、我们有两种不同的应用场景。 第一种场景涉及驱动 PVDD = 3.6V 的7 Ω/1W 扬声器、而第二种场景涉及驱动 PVDD = 5V 的4 Ω/2W 智能放大器。 我们的主要关注点是设置限制水平以避免扬声器损坏、我们将考虑您对其他相关设置的建议。 您可以提供简单的 Linux 驱动程序代码作为参考吗?
    2. 我们想了解如何通过 I2C 接口将必要的配置写入 EEPROM。 驱动程序是否可以包含此功能? 这里指的 EEPROM 是 TPA2028d1的内部 EEPROM 还是外部 EEPROM?  

    谢谢~~

    此致、
    彭山
    T+886-2-8751-6008 #7863

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    该器件的寄存器映射仅包括7个寄存器、作为一组简单的寄存器、该器件没有关联的 Linux 驱动程序、您可以使用任何通用 I2C 写入工具以及一个脚本、内含每个寄存器的内容。

    必须在每次复位或下电上电后写入器件寄存器;应写入器件 I2C 地址0xB0。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 由于我们的产品是 VoIP 电话、因此我想确认我是否可以使用此智能放大器在高功率等级下保护扬声器免受损坏。 在这种情况下、我可以简单地按照 TPA2028D1 AGC 建议设置进行"语音/新闻"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您提到了 7 Ω/1W 和 4 Ω/2W、这是扬声器的额定功率还是峰值功率?

    是的、8.5dBV 的限制器电平应分别将输出功率保持在低于1W 和2W 的水平。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    更多信息、我已经计算出每种情况的 RMS 和峰值输出功率、RMS 略高于提及的7欧姆值、峰值高于提及的值、请查看扬声器规格。

    您可以参考随附的文件、修改限制器的 dBV 值。

    dBV 8.5
    电压有效值 2.660725
    VPK 3.762833
    左侧 7 4 8
    WPK 2.022702 3.539729 1.769864
    真有效值 1.011351 1.769864 0.884932

    e2e.ti.com/.../TPA2028D1_5F00_dBVtoW.xlsx

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享更多信息。 有关扬声器规格的更多详细信息、它具有2W (和最大3W)的4 Ω 和1W (和最大1.2W)功率的7 Ω。

    因此、如果我理解正确、对于4欧姆/2W 扬声器、我应将限制器电平设置为7.5dBV、

    功率为6dBV 的7欧姆/1W 扬声器对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    看起来是正确的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我学到了很多~~谢谢。