https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294159/tpa3110d2-pop-noise-issue
您好!
我们发现启用 SD# PIN 时有 POP 噪音。
我们尝试将标号连接到按钮进行控制。 只要 PVCC 和 AVCC 处于活动状态、无论何时启用 SD# PIN、都会导致 POP 噪声。
您能提供降低 POP 噪声的建议吗?
如果在 SD#转换时存在 POP 噪音、我们如何解决此问题?
谢谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294159/tpa3110d2-pop-noise-issue
您好!
我们发现启用 SD# PIN 时有 POP 噪音。
我们尝试将标号连接到按钮进行控制。 只要 PVCC 和 AVCC 处于活动状态、无论何时启用 SD# PIN、都会导致 POP 噪声。
您能提供降低 POP 噪声的建议吗?
如果在 SD#转换时存在 POP 噪音、我们如何解决此问题?
谢谢。



C978 C976需要一起更改为吗?
I 将之前的 C7299、C7300、C975、C7039、C978、C976的电容更改为0.47uF。
总共6个电容器、但流行噪声不受影响。
如果变为10uF、噼啪噪声会变得很大。
我的客户需要将增益1、增益0设置为10。
当我们在 BIOS 菜单中启动时、我听到较大的暂存噪声、就像环境空间的声音一样。
如果增益1、增益0设置为00、则可以减少暂存噪声。
我不知道要解决该噪声。
顺便说一下、我们是否可以随时更改增益值、例如、在引导过程中为00、进入 Windows 操作系统时为10。
因为其他供应商 IC 可以使用 I2C 来及时改变电压、所以我认为超越行为是可以的、对吗?
谢谢。
您好
MB 测试
1.噼啪噪声。
我尝试更改 DEL R1390或 R1392、并从编解码器输出中将 R1395/R1396添加到22K。
使用 botton 控制 SD#启用或禁用时、出现杂音。
放大器输入短接至 GND 的说明、 未发生 POP、但它不是正常工作。
2. 刮擦噪声
根据上面的实验、这个也有 暂存噪声。
CRB 测试。
1.打开放大器 PVCC 和 AVCC 并触摸 SD#开关后、 出现噼啪声。
2、同时 还有 刮擦噪声。 我们不连接输入。
PS:CRB 线路输入连接器正常短接至 GND、需要插入导线将其分离。
打开放大器时似乎存在刮擦噪声。