This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2 POP 噪声问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294159/tpa3110d2-pop-noise-issue

您好!

我们发现启用 SD# PIN 时有 POP 噪音。

我们尝试将标号连接到按钮进行控制。 只要 PVCC 和 AVCC 处于活动状态、无论何时启用 SD# PIN、都会导致 POP 噪声。

您能提供降低 POP 噪声的建议吗?

如果在 SD#转换时存在 POP 噪音、我们如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    爆裂声主要与音频输入直流电容器失配有关。  

    您可以检查音频输入直流电容器1uF 不匹配、或将电容器值更改为0.47uF、以双倍确认杂音。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是更改为 C7299、C7300、C975、C7039的0.47uF 吗? 对吧?

    我发现了增益1、0的另一个问题、我们听到较大的暂存噪声、似乎 CRB 有相同的问题。 您是否有降低成本的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些电容器变为0.47uF。 电容应靠近 AMP 放置。 从 AMP 到电容器的布线应相同。

    您能告诉我们有关另一个问题的更多详细信息吗? 和测试条件。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C978 C976需要一起更改为吗?
    I 将之前的 C7299、C7300、C975、C7039、C978、C976的电容更改为0.47uF。
    总共6个电容器、但流行噪声不受影响。
    如果变为10uF、噼啪噪声会变得很大。

    我的客户需要将增益1、增益0设置为10。
    当我们在 BIOS 菜单中启动时、我听到较大的暂存噪声、就像环境空间的声音一样。
    如果增益1、增益0设置为00、则可以减少暂存噪声。

    我不知道要解决该噪声。

    顺便说一下、我们是否可以随时更改增益值、例如、在引导过程中为00、进入 Windows 操作系统时为10。

    因为其他供应商 IC 可以使用 I2C 来及时改变电压、所以我认为超越行为是可以的、对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据您的描述、我认为噼啪噪声与音频输入有关。 随着增益增加、PoP 将增加。

    您可以 通过 C7299、C7300短接至音频输入至 GND、并再次检查杂音。

    编解码器侧是否需要 C978 C976? 如果不是、您可以减小该值。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    MB 测试

    1.噼啪噪声。

    我尝试更改 DEL R1390或 R1392、并从编解码器输出中将 R1395/R1396添加到22K。

    使用 botton 控制 SD#启用或禁用时、出现杂音。

    放大器输入短接至 GND 的说明、 未发生 POP、但它不是正常工作。

    2. 刮擦噪声

    根据上面的实验、这个也有 暂存噪声。

    CRB 测试。

    1.打开放大器 PVCC 和 AVCC 并触摸 SD#开关后、 出现噼啪声。

    2、同时 还有 刮擦噪声。 我们不连接输入。

    PS:CRB 线路输入连接器正常短接至 GND、需要插入导线将其分离。

    打开放大器时似乎存在刮擦噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否通过1uF 电容器将音频输入短路到了 GND? 请勿直接将输入短接到 GND。

    如果在音频输入通过1uF 电容器短接至 GND 时没有杂音、则这意味着噪音来自音频输入侧、而非 AMP 侧。  

    请仔细检查音频输入噪音!

    此致、

    德里克