主题中讨论的其他器件: TPA6211A1
您好!
TPA6211T-Q1在引脚2 (旁路)处产生的1/2 Vs (偏置)电压的容差是多少? (计算输出偏置和峰值电压电平需要)
数据表摘录:"[.]无论输入端的共模电压如何、共模反馈均可确保输出端的共模电压偏置在 VDD / 2附近。"
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPA6211T-Q1在引脚2 (旁路)处产生的1/2 Vs (偏置)电压的容差是多少? (计算输出偏置和峰值电压电平需要)
数据表摘录:"[.]无论输入端的共模电压如何、共模反馈均可确保输出端的共模电压偏置在 VDD / 2附近。"
谢谢你。
伊凡、您好!
输入共模电压在该规格范围内、我们在输入端使用直流阻断电容器。
输出高电平和低电平摆幅规格是应满足的限值。 输入信号 幅度已知、增益和增益容差已知并计算、但1/2 Vs 电压的总容差未知、因此只能估算输出电压摆幅、而无法精确计算。
例如、我在室温下测试了几个器件、当 VDD = 5.00V (在引脚6处测量)时、我在 VDD /2附近的引脚2值处测量、最差器件的读数为2.43V。 在室温下、此容差相当于-2.8%、而且没有任何组件老化。
我假设在器件的使用寿命期间以及在规定的温度范围内、此容差可能 (明显的)超过我测量的值。