This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:SRS TruSurround HD 导致声音暂时静音

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296019/tlv320aic3254-srs-trusurround-hd-causing-sound-to-mute-briefly

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:PCM3070

您好!

我正在使用 PurePath Studio 中的 SRS TruSurround HD 滤波器块、发现了问题。 每隔1560s、自动静音~1s、然后恢复。 仅在使用 SRS TruSurround HD 插件时才会出现此问题。 我甚至尝试在具有相同配置的 PCM3070 (PurePath 家用音频)上使用相同滤波器、但仍存在同样的问题。

我认为在 SRS TruSurround 属性设置中 IntegrationLimit 出现了问题、这可能会导致问题。 根据帮助页面、TruSurround IntegrationLimit 可设置为0.25至3.99。 但是、过滤器的属性菜单(请参阅下图)允许我将值设置为0.0到8.0之间。 我使用哪一个? 根据 TruSurround 帮助页面,计算 IntegrationLimit 的公式为"IntegrationLimit=TruBassCompressorControl*32"。 在哪里可以找到 TruBassCompressorControl? 我认为这个变量是指~0.7的 TruBass 值(见下图)。 然而,这让我22.4作为 IntegrationLimit,这显然太高了。 我从 SRS wowHD 帮助页面获得了~6.2 IntegrationLimit (参见下图)、但我认为 SRS TruSurround 不正确。 请帮助我理解 TruSurround IntegrationLimit 公式。 感谢任何帮助。

参考值:

-无 MCLK

- BCLK= 18.432MHz

- PLL P/R = 1

- PLL J = 6

- DOSR = 144

- NDAC = 2

- MDAC=8

e2e.ti.com/.../GooseBar.pfw

e2e.ti.com/.../7331.base_5F00_main_5F00_Rate48.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在帮助页面中完全忽略了这一点:

    "请注意、这是该算法的演示形式、因此它每30秒强制静音一次。 有关授权完整算法以及在最终产品中实施完整算法的详细信息、请通过电子邮件联系 SRS Labs、网址为 SRSglobalplatform@srslabs.com。"

    有人知道在这项技术使用年限内、我是否仍可以获得此许可证? 我仅打算将其用于非商业目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道、但这里是 SRS Lab 和 DTS 收购 SRS 的站点。

    SRS Labs (archive.org)

    DTS

    此致。