主题中讨论的其他器件:PCM3070
您好!
我正在使用 PurePath Studio 中的 SRS TruSurround HD 滤波器块、发现了问题。 每隔1560s、自动静音~1s、然后恢复。 仅在使用 SRS TruSurround HD 插件时才会出现此问题。 我甚至尝试在具有相同配置的 PCM3070 (PurePath 家用音频)上使用相同滤波器、但仍存在同样的问题。
我认为在 SRS TruSurround 属性设置中 IntegrationLimit 出现了问题、这可能会导致问题。 根据帮助页面、TruSurround IntegrationLimit 可设置为0.25至3.99。 但是、过滤器的属性菜单(请参阅下图)允许我将值设置为0.0到8.0之间。 我使用哪一个? 根据 TruSurround 帮助页面,计算 IntegrationLimit 的公式为"IntegrationLimit=TruBassCompressorControl*32"。 在哪里可以找到 TruBassCompressorControl? 我认为这个变量是指~0.7的 TruBass 值(见下图)。 然而,这让我22.4作为 IntegrationLimit,这显然太高了。 我从 SRS wowHD 帮助页面获得了~6.2 IntegrationLimit (参见下图)、但我认为 SRS TruSurround 不正确。 请帮助我理解 TruSurround IntegrationLimit 公式。 感谢任何帮助。
参考值:
-无 MCLK
- BCLK= 18.432MHz
- PLL P/R = 1
- PLL J = 6
- DOSR = 144
- NDAC = 2
- MDAC=8