This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 快速模式下上升时间和下降时间的最小值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297487/tas5825m-minimum-value-of-rise-time-and-fall-time-in-i2c-fast-mode

器件型号:TAS5825M

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我考虑为 TAS5825M 采用 I2C 高速模式、但无法满足数据表中列出的最短下降时间规格(20 + 0.1 x CB [ns])。

在查看 E2E 时、我发现了一个类似的问题、如下面的 URL 所示。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883583/tas5825m-question-of-i2c-fall-time-specification-of-tas5825-datasheet

×是 tf 在 I2C 标准中提到"I2C (min)= 20 μ V (VDD)"、而不是 tf TAS5825M 数据表中列出的"I2C (min)= 20 + 0.1 x Cb"。

2020年2月问了这个问题、数据表保持不变、没有任何修订。 同样、如果我们无法满足 TAS5825M 数据表规格、是否可以采用 I2C 标准中的值?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 mm

      使用标准值应该没有问题。 我们将考虑在较新器件的数据表中更改该值。 旧器件通常不会进行此类更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、您好!

    I2C 标准中指定的快速模式的 tf (最小值)似乎可以满足这些条件。

    谢谢你。

    毫米