请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 尊敬的 CIRs 和 Madams:
我考虑为 TAS5825M 采用 I2C 高速模式、但无法满足数据表中列出的最短下降时间规格(20 + 0.1 x CB [ns])。
在查看 E2E 时、我发现了一个类似的问题、如下面的 URL 所示。
×是 tf 在 I2C 标准中提到"I2C (min)= 20 μ V (VDD)"、而不是 tf TAS5825M 数据表中列出的"I2C (min)= 20 + 0.1 x Cb"。
2020年2月问了这个问题、数据表保持不变、没有任何修订。 同样、如果我们无法满足 TAS5825M 数据表规格、是否可以采用 I2C 标准中的值?
此致、
毫米