请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC5120 大家好、
如何使用 DRC 限制 I2S 输出电平、
在使用 AP 进行阶跃电平扫描、修改 DRC 的"信号电平阈值"和"允许的最大增益"时、我没有看到任何变化。
您能解释一下这两种设置的含义是什么吗?
客户目标应用:
单端输入:1Vrms 输入限制为-6dBFS 输出。 >1Vrms 输入也限制为-6dBFS 输出。
谢谢。
安德森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何使用 DRC 限制 I2S 输出电平、
在使用 AP 进行阶跃电平扫描、修改 DRC 的"信号电平阈值"和"允许的最大增益"时、我没有看到任何变化。
您能解释一下这两种设置的含义是什么吗?
客户目标应用:
单端输入:1Vrms 输入限制为-6dBFS 输出。 >1Vrms 输入也限制为-6dBFS 输出。
谢谢。
安德森
您好 Anderson、
由于您希望将输出保持在恒定的-6dbFS、因此我建议使用 AGC、而不是 DRC。 您可以在 PPC3中设置允许添加到信号的目标阈值和最大增益。 您可以通过 i2c 进行直接写入以更改本应用手册中说明的启动/释放时间:
使用 TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1系列中的自动增益控制器(修订版 A)
此致、