This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:如何使用 DRC 限制 I2S 输出电平

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297156/tlv320adc5120-how-to-use-the-drc-to-limit-the-i2s-output-level

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

如何使用 DRC 限制 I2S 输出电平、

在使用 AP 进行阶跃电平扫描、修改 DRC 的"信号电平阈值"和"允许的最大增益"时、我没有看到任何变化。

您能解释一下这两种设置的含义是什么吗?

客户目标应用:

单端输入:1Vrms 输入限制为-6dBFS 输出。  >1Vrms 输入也限制为-6dBFS 输出。

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    您能否再次说明客户的目标?

    DRC 将对低于定义阈值的低电平信号应用增益。 您可以通过以下方式对此进行验证:禁用 DRC、施加低电平信号、检查输出、然后启用 DRC 以查看输出之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    客户想要实现的效果如下:请告诉我如何设置 DRC 或 AGC 参数来实现此目标。

    DRC 的启动时间和释放时间是否也是可调的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    由于您希望将输出保持在恒定的-6dbFS、因此我建议使用 AGC、而不是 DRC。 您可以在 PPC3中设置允许添加到信号的目标阈值和最大增益。 您可以通过 i2c 进行直接写入以更改本应用手册中说明的启动/释放时间:

    使用 TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1系列中的自动增益控制器(修订版 A)

    此致、