This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:DIR 的奇怪行为

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299518/pcm9211-strange-behavior-with-dir

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: PCM1794

您好!

我注意到以下奇怪的行为:

信号通过 RXIN6进入、并并行发送到 TXOUT 和 RECOUT1:

寄存器34:B11000110

寄存器36:B00000110

 

该信号从 MPO0输出传输至 DAC。

如果 TXOUT 被路由到 MPO0 (寄存器78:B00001101)、与通过 RECOUT1路由同一信号(寄存器78:B00001111)相比、通过 ADC 测量的 DAC 脉冲响应会表现出更明显的振铃

同时、频率响应和 THD 的测量是完全相同的。 我还在 PCM9211输出端记录了一段数字信号音频、并进行了位比较。 在这两种情况下、音频完全相同。 因此:静态测量和真实音频信号都不会出现问题。 差异只能通过短脉冲变得明显(见图片)。

有人知道这里发生了什么吗?

而且:如果我把信号不作为 AES3发送、而是作为 I2S 或者从主输出到 DAC 的左对齐或右对齐信号发送、结果会和 TXOUT 图片一样:大量的振铃。

 如果没记错、会通过 RECOUT 绕过 DIR。 所以看起来 DIR 中有些奇怪的事情正在发生。

顺便说一下、所有测量的频率均为192kHz。

祝你一切顺利

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个增编:问题与时钟抖动无关,是不可能的。 DAC (PCM1794)可以从 AES3信号(通过 CS8416)中提取其主时钟或单独获取另一个时钟。 这反过来也可以成为 PCM9211的 DIR、或者通过精密 PLL 再次对其进行了改进。 画面每次都是一样的。
    即使时钟始终由 PCM9211通过单独的线路提供、无论是否使用精密 PLL、RECOUT 和 TXOUT 之间都可以看到相同的差异。
    因此我会说:确实与 PCM9211中的信号处理有关、而不是时钟问题。
    我还可以绕过 PCM9211将信号完全提供给 DAC。 则看起来像 RECOUT。 振铃较少的解决方案是正确的。 一旦 DIR 启动、就会出现振铃...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    从您所描述的内容来看、我认为这不是 clk 问题、而是与 DIR 的一些内部电路有关。 我没有内部 原理图来建议可能的原因、但让我更详细地看一下、看看我是否能找到任何内容。 我将在周四前回复您。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、
    感谢您的答复。

    我现在做了广泛的听力比较,相信在实际使用中不会有音质的缺点。 鉴于数字输出信号位正确并且时钟不能成为原因、这实际上是预料之中的。 但奇怪的脉冲响应让我有点紧张、在时域可能会出错一些微妙的东西...

    但我注意到了别的东西。 如果我将 DAC 设置为左对齐、而不是 I2S (PCM9211仍为 I2S 输出)、则狄拉克会通过而不会出现放大的振铃。 (频率响应向上移动6dB)。
    是否 PCM9211在这种短脉冲且仅具有这种短脉冲的情况下吞一个位、然后输出信号中的位分配不再正确?

    祝你一切顺利

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、感谢您的更新。 我找不到任何可以向您解释内容的原理图或内部文档、但由于我们从未报告过 此器件存在任何问题、因此我认为将此器件用于您的应用应该不会有任何问题。

    如果 PCM 期望 数据为 I2S、那么如果数据以另一种格式发送、它仍然会威胁它、就像它是 I2S 一样、并且真的不知道数据是 RJ 或 LJ。 因此、就所关注的问题而言、它做了它认为正确的数据、但实际上、从外部来看、我们知道握手是不正确的、并且位移了、因此结果会相应地发生变化。  话虽如此、您可能是对的、它可能会在  那个短脉冲上吞咽一点!  很难判断 该特定情况下块内部发生了什么。  

    此致、

    阿拉什