Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM1794
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299518/pcm9211-strange-behavior-with-dir
器件型号:PCM9211主题中讨论的其他器件: PCM1794
您好!
我注意到以下奇怪的行为:
信号通过 RXIN6进入、并并行发送到 TXOUT 和 RECOUT1:
寄存器34:B11000110
寄存器36:B00000110
该信号从 MPO0输出传输至 DAC。
如果 TXOUT 被路由到 MPO0 (寄存器78:B00001101)、与通过 RECOUT1路由同一信号(寄存器78:B00001111)相比、通过 ADC 测量的 DAC 脉冲响应会表现出更明显的振铃


同时、频率响应和 THD 的测量是完全相同的。 我还在 PCM9211输出端记录了一段数字信号音频、并进行了位比较。 在这两种情况下、音频完全相同。 因此:静态测量和真实音频信号都不会出现问题。 差异只能通过短脉冲变得明显(见图片)。
有人知道这里发生了什么吗?
而且:如果我把信号不作为 AES3发送、而是作为 I2S 或者从主输出到 DAC 的左对齐或右对齐信号发送、结果会和 TXOUT 图片一样:大量的振铃。
如果没记错、会通过 RECOUT 绕过 DIR。 所以看起来 DIR 中有些奇怪的事情正在发生。
顺便说一下、所有测量的频率均为192kHz。
祝你一切顺利
拉尔夫