我还有一个音频编解码器、它通过 I2S 连接到 TI 评估板。 S0设置为使用外部。 我将一个扬声器连接到 J21差分输出。 如果我在 GUI 立体声回放至线路输出的预设配置中进行选择、我将能够听到输出上的音频。 这一点非常好、因为这意味着它成功地获取了 I2S 数据并将其发送到 DAC。 现在、我如何在 GUI 中进行配置、将该 I2S 数据作为 I2S 数据发送回计算机、以便将其记录到 audacity? 我尝试过不同的配置、但对我来说什么都不起作用。 我以前能够成功地使用 audacity 进行录制、但似乎无法记录 TI 板接收到的 I2S 音频数据。 任何帮助/见解都很棒。
耶哈夫