This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:AGND 与 PGND 间的关系

Guru**** 2415390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302961/tpa3251-agnd-vs-pgnd

器件型号:TPA3251

MPA 团队、您好!

我的客户正在查找 TPA3251。

slaa719表明有两个 GND、即模拟和电源。

您能告诉我哪些 IC 引脚是 AGND、哪些是以下引脚的 PGND 吗?

引脚12

引脚13

引脚25

引脚26

引脚33

引脚34

引脚41

引脚42

另外、客户对建议的布局也有疑问。 上述 PGND 和 AGND 会被忽略并连接到同一个平面。 建议采用这种布局吗?

欢迎提出任何其他建议。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

      左侧1至22的引脚是低压侧、可视为 AGND。 右侧是 FET 区域、请考虑使用 PGND。

      确实建议将 PGND 和 AGND 连接在一起。 我们的所有产品、包括汽车、消费类产品和高功率产品、都无需分离接地。  

      似乎我们没有专门针对此器件的布局指南、可以遵循常见的布局指南。 我们有一份基于 TAS57xx 器件的消费类侧布局指南、也许可以发送给您。