I2S 一次可以传输多少个通道?
我们有几个关于 PCM6240-Q1的问题想要与您确认。
如果要使用 I2S、需要将 GPIO0/1/2配置为 SDOUT2。
但由于所有4个通道都在接收 MIC 输入、因此 SDOUT1和 SDOUT2将如何处理它。
例如:CH1 ADC 完成后、我们可以将该结果放入 SDOUT2、否则 IC 本身会直接移至 SDOUT1? 我们可以更改 I2S 输出通道吗?
例如:CH1 ADC 完成后、SDOUT1将通过 I2S 线路直接输出结果、还是会等待所有4通道 ADC 完成该过程、然后发送 I2S 信息?
例如:一旦 CH1 - CH4 ADC 完成、SDOUT1和 SDOUT2是否会同时发送 I2S 数据?
2.如果我们有4通道 ADC,我们可以根据 I2S 格式来调整 CH1-CH4的输出序列吗?
我注意到数据表8.3.1.2 "音频串行接口"章节提到了有关设置的信息、似乎我们可以在所需的特定时隙内调整 I2S 信号、那是正确的吗?
是的、您可以将器件配置为适合大多数此类 ASI 输出配置。 我建议从 ti.com/mysecuresoftware 下载 PCM6XXX0-Q1 GUI、并且在音频串行总线选项卡中、您可以配置/可视化输出数据将如何映射到 SDOUT/GPIO 引脚、更改时隙分配是这些功能之一。 下面显示了一个示例: