This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:PCM6240-Q1:I2S/TDM 输出查询

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303916/pcm6240-q1-pcm6240-q1-i2s-tdm-output-inquiry

器件型号:PCM6240-Q1

I2S 一次可以传输多少个通道?

我们有几个关于 PCM6240-Q1的问题想要与您确认。

如果要使用 I2S、需要将 GPIO0/1/2配置为 SDOUT2。

但由于所有4个通道都在接收 MIC 输入、因此 SDOUT1和 SDOUT2将如何处理它。

例如:CH1 ADC 完成后、我们可以将该结果放入 SDOUT2、否则 IC 本身会直接移至 SDOUT1? 我们可以更改 I2S 输出通道吗?

例如:CH1 ADC 完成后、SDOUT1将通过 I2S 线路直接输出结果、还是会等待所有4通道 ADC 完成该过程、然后发送 I2S 信息?

例如:一旦 CH1 - CH4 ADC 完成、SDOUT1和 SDOUT2是否会同时发送 I2S 数据?

2.如果我们有4通道 ADC,我们可以根据 I2S 格式来调整 CH1-CH4的输出序列吗?

我注意到数据表8.3.1.2 "音频串行接口"章节提到了有关设置的信息、似乎我们可以在所需的特定时隙内调整 I2S 信号、那是正确的吗?

是的、您可以将器件配置为适合大多数此类 ASI 输出配置。 我建议从 ti.com/mysecuresoftware 下载 PCM6XXX0-Q1 GUI、并且在音频串行总线选项卡中、您可以配置/可视化输出数据将如何映射到 SDOUT/GPIO 引脚、更改时隙分配是这些功能之一。 下面显示了一个示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原帖中已回答此问题、建议下载 GUI 并测试 EVM。

    Unknown 说:
    I2S 一次可以传输多少个 CH?

    您可以同时输出两个通道的数据、一个在 SDOUT 上、另一个通过 GPIO 引脚(SDOUT2)。

    如果对所有四个输入进行相同的处理、则会同时对它们进行数字化、但是您将通过2个输出呈现4个输入。 您可以配置 ADC 通道的顺序。