This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:PCM2704的替代方案

Guru**** 2595310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303204/pcm2704-alternatives-for-pcm2704

器件型号:PCM2704

尊敬的团队:

由于 PCM2704器件是 NRND、请您提供其他建议。 我们需要具有 USB 接口的器件、并且器件的寿命可在未来10-12年。 温度范围:-40至+85/+1105/+125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    PCM2704仍然是活跃器件。 您能分享一下在哪里看到了 NRND 吗?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它写在产品说明书的第3页顶部。

    另外、建议的工作温度为-25度、我们需要使用从-40到+85或更高的替代工作温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    遗憾的是、我们没有任何工作温度范围低至-40C 的 USB 接口 DAC/编解码器

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。