This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚的上电和断电序列

Guru**** 2520020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303475/tpa3129d2-power-up-and-power-down-sequence-on-mute-pin-and-sdz-pin-of-tpa3129d2

器件型号:TPA3129D2

大家好、

TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否存在任何建议的上电顺序?  

TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否存在任何建议的断电顺序?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 山本俊介。

    [报价 userid="519373" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303475/tpa3129d2-power-up-and-power-down-sequence-on-mute-pin-and-sdz-pin-of-tpa3129d2 ] TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否有任何建议的上电顺序?  [/报价]

    电源稳定后、首先将 PDN 拉至高电平、然后将 MUTE 拉至高电平。

    Unknown 说:
    TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否有任何建议的断电顺序?

    断电序列可能遵循以下说明。 可以在 SDZ 之前或与 SDZ 一起下拉"静音"。

    Br.

    魏秋。