请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3129D2 大家好、
TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否存在任何建议的上电顺序?
TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否存在任何建议的断电顺序?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 山本俊介。
[报价 userid="519373" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303475/tpa3129d2-power-up-and-power-down-sequence-on-mute-pin-and-sdz-pin-of-tpa3129d2 ] TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否有任何建议的上电顺序? [/报价]
电源稳定后、首先将 PDN 拉至高电平、然后将 MUTE 拉至高电平。
Unknown 说:TPA3129D2的 MUTE 引脚和 SDZ 引脚上是否有任何建议的断电顺序?
断电序列可能遵循以下说明。 可以在 SDZ 之前或与 SDZ 一起下拉"静音"。
Br.
魏秋。