This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:耳机输出的高频噪音会导致耳疲劳

Guru**** 2460610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304286/tlv320aic3105-high-pitched-noise-from-headphone-output-causing-ear-fatigue

器件型号:TLV320AIC3105

您好!  

我有一个定制的 TLV320AIC3105音频板、它从 tensy 4.1接收 I2S 信号。 我在挣扎,因为每当我用耳机的设备我的耳朵开始受伤。 这不是因为它很大声-它在一个低层次,老实说,它听起来很好,否则,但听了一会儿,我的耳朵受伤。 我怀疑有一些高音调的噪音来自它,我不能自觉地听到,但我的耳朵听到。 我怀疑我的输出滤波器可能不正确。  

我可以确认将器件设置为"交流耦合"、并且我根据需要有一个与输出信号保持一致的电容器。 它是在页0寄存器14上设置的。。。 这个串行输出确认已接受的到寄存器的写入。  

Read:    Wire:1  TLV320AIC3105:24        P0_R14  P0x00_R0xE      Value: 0x0      0       0b0
Write:   Wire:1  TLV320AIC3105:24        P0_R14  P0x00_R0xE      Value: 0x80     128     0b10000000      Go to Page Successful.  Write Reigster Successful.
Read:    Wire:1  TLV320AIC3105:24        P0_R14  P0x00_R0xE      Value: 0x80     128     0b10000000

这是我为输出原理图准备的东西。  

你知道我可能会做错什么吗? 我是否应该在原理图中更改某些内容? 如何测量输出、以确认会导致这种耳疲劳的某种高频噪音?

谢谢!

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将 C11和 C12更改为47nF、而不是4700pF。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 我一直在努力与这一个,它是如此简单!  

    • 带有4700pF 电容的100 Ω 电阻器为338627.5385Hz
    • 带有47nF 电容器的100 Ω 电阻器为 33,862.7538Hz

    到目前为止,变化后,我的耳朵感觉好很多。 谢谢你。