请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3105 您好!
我有一个定制的 TLV320AIC3105音频板、它从 tensy 4.1接收 I2S 信号。 我在挣扎,因为每当我用耳机的设备我的耳朵开始受伤。 这不是因为它很大声-它在一个低层次,老实说,它听起来很好,否则,但听了一会儿,我的耳朵受伤。 我怀疑有一些高音调的噪音来自它,我不能自觉地听到,但我的耳朵听到。 我怀疑我的输出滤波器可能不正确。
我可以确认将器件设置为"交流耦合"、并且我根据需要有一个与输出信号保持一致的电容器。 它是在页0寄存器14上设置的。。。 这个串行输出确认已接受的到寄存器的写入。
Read: Wire:1 TLV320AIC3105:24 P0_R14 P0x00_R0xE Value: 0x0 0 0b0 Write: Wire:1 TLV320AIC3105:24 P0_R14 P0x00_R0xE Value: 0x80 128 0b10000000 Go to Page Successful. Write Reigster Successful. Read: Wire:1 TLV320AIC3105:24 P0_R14 P0x00_R0xE Value: 0x80 128 0b10000000
这是我为输出原理图准备的东西。

你知道我可能会做错什么吗? 我是否应该在原理图中更改某些内容? 如何测量输出、以确认会导致这种耳疲劳的某种高频噪音?
谢谢!
杰伊