您好!
我想将数字输入从外部源连接到评估板、并使用评估板(TLV320DAC3101EVM-K)获得模拟输出。 但使用原理图、似乎 DIN、BCLK、MCLK 和 DOUT 默认连接到 TAS1020BPFB。
是否有办法禁用 I2S 与 TAS1020BPFB 的通信、如果数字信号从外部连接到 TLV320DAC3101EVM-U、是否会有任何干扰。
谢谢。
Kiran. A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将数字输入从外部源连接到评估板、并使用评估板(TLV320DAC3101EVM-K)获得模拟输出。 但使用原理图、似乎 DIN、BCLK、MCLK 和 DOUT 默认连接到 TAS1020BPFB。
是否有办法禁用 I2S 与 TAS1020BPFB 的通信、如果数字信号从外部连接到 TLV320DAC3101EVM-U、是否会有任何干扰。
谢谢。
Kiran. A
尊敬的 Kiran:
遗憾的是、没有一种简单的方法可以禁用 TAS1020B 接口。 连接外部信号源确实会造成干扰。
如果您要保留 TAS1020B 的 I2C 功能、则必须在测试点之前切断 I2S 迹线、并将这些测试点用作外部信号的接触点。
如果您计划从外部源同时使用 I2C 和 I2S、则可以从电路板上移除 TAS1020B 和 EEPROM。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
尊敬的 Kiran:
随函附上上述文件。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师