This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101EVM-U:TLV320DAC3101EVM-U

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305278/tlv320dac3101evm-u-tlv320dac3101evm-u

器件型号:TLV320DAC3101EVM-U

您好!

我想将数字输入从外部源连接到评估板、并使用评估板(TLV320DAC3101EVM-K)获得模拟输出。 但使用原理图、似乎 DIN、BCLK、MCLK 和 DOUT 默认连接到 TAS1020BPFB。  

是否有办法禁用 I2S 与 TAS1020BPFB 的通信、如果数字信号从外部连接到 TLV320DAC3101EVM-U、是否会有任何干扰。

谢谢。

Kiran. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    遗憾的是、没有一种简单的方法可以禁用 TAS1020B 接口。 连接外部信号源确实会造成干扰。
    如果您要保留 TAS1020B 的 I2C 功能、则必须在测试点之前切断 I2S 迹线、并将这些测试点用作外部信号的接触点。
    如果您计划从外部源同时使用 I2C 和 I2S、则可以从电路板上移除 TAS1020B 和 EEPROM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我想通过 USB 接口配置评估板、只需要连接外部的数字音频信号。 我只想断开 I2S 信号。

    由于没有0欧姆电阻器、我想使用 TAS1020的 I2S 引脚。 用户指南中是否存在 TLV320DAC3101EVM-U 的 BOM。

    谢谢。

    Kiran. A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    也可以选择提起销。
    您需要 EVM 的 BOM 或 PCB 布局吗? 我将查找它。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    优先级是 BOM、如果我们也有布局文件、那就好了。

    谢谢。

    Kiran. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    随函附上上述文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../DAC3101EVM_2D00_U_5F00_BOM.xlsx

    e2e.ti.com/.../DAC3101EVM_2D00_U_5F00_GERBER.ZIP