This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:FS 要求

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305180/tas6424-q1-mclk-fs-requirement

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424E-Q1

尊敬的 TI 支持部门:

在 TAS6424 (高功率模型)中、当 BCLK 和 MCLK 连接在一起时、对于 FS 不需要2MCLK。

但是、在 TAS6424L 低功耗版本中、数据表明确规定了 FS 的要求为2MCLK。

 数据表中9.3.1.4结尾处、 SLOS809–2017年3月

"如果 SCLK 和 MCLK 连接在一起、则 FSYNC 应至少具有2个 MCLK 脉冲。"

此外、实际上、对于具有 TDM4通道模式的 FS、似乎在1MCLK 上运行良好。

是否有任何充分的理由将 FS 声明为2MCLK 情况?

谢谢你。

此致、

李求哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ:

    我们建议您使用 TAS6424E-Q1、该器件不需要 FSYNC 信号至少为2MCLK。  TAS624-Q1的早期版本需要2MCLK 以确保不会发生时钟故障。  通常、器件将在1个 MCLK 下工作、但我们无法保证。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    最坏的情况与时钟故障升高有关。