请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305180/tas6424-q1-mclk-fs-requirement
器件型号:TAS6424-Q1主题中讨论的其他器件:TAS6424、 TAS6424E-Q1
尊敬的 TI 支持部门:
在 TAS6424 (高功率模型)中、当 BCLK 和 MCLK 连接在一起时、对于 FS 不需要2MCLK。
但是、在 TAS6424L 低功耗版本中、数据表明确规定了 FS 的要求为2MCLK。
数据表中9.3.1.4结尾处、 SLOS809–2017年3月
"如果 SCLK 和 MCLK 连接在一起、则 FSYNC 应至少具有2个 MCLK 脉冲。"
此外、实际上、对于具有 TDM4通道模式的 FS、似乎在1MCLK 上运行良好。
是否有任何充分的理由将 FS 声明为2MCLK 情况?
谢谢你。
此致、
李求哲