This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:关于欠压问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5411Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302588/tas5411-q1-about-undervoltage-issue

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5411Q1EVM

您好、支持团队

我们测试 PVDD 为13v 并且压降为4.2V、这可以触发"PVDD 欠压故障寄存器"、但如果 PVDD 为5V 压降为4V、则无法触发"PVDD 欠压故障寄存器"。

IC 行为是否正常?

注意:压降阶跃为0.1V

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯·海

      在 EVM 测试中、似乎发现的结果与客户不同。 无论 PVDD 压降为13V 或5V、UV 都将在电压低于4.2V 时立即报告。

      我们是否还观察了器件的故障引脚? 当电压从5V 下降到4V 时、器件仍正常工作? 如何继续向下查看最终会触发的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影:

      我的客户已使用 EVM 且其系统板将 PVDD(Vin)从5V 调节,然后突然直接降至4V,TAS5411-Q1无法触发 PVDD UVLO 故障。 我请求客户获取两个寄存器0x01并获取 PVDD/故障波形、您可以看到以下日志0x01将不会触发 PVDD UVLO (0x01 = 0x00)、但很奇怪为什么故障会触发低电平~ 1.16秒、然后恢复到正常高电平。 客户想知道  

    (1). 为什么每次以0.1V 的间隔缓慢地将 PVDD 调整为4.2V ,TAS5411-Q1可以触发 PVDD UVLO 是没有问题的, 但如果 从5V 调节 PVDD (Vin),然后突然降至4V, UVLO 不会触发 ?  

    (2). TAS5411-Q1内部 PVDD UVLO 触发行为是什么 ?  谢谢!  

    ->测试日志寄存器0x01 = 0x00 。当 PVDD (Vin)从5V 突然下降到4V 时

    -> PVDD 和故障波形(PVDD 测量点:关闭 IC 引脚15电容器点),可以看到以下波形故障触发2.16秒 ,然后恢复到正常当  PVDD(Vin)从5V 调整,然后突然下降到4V 直接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊

      对于该功能、内部电路非常清楚。 使用比较器报告此故障。 比较器的一侧来自 PVDD 并由电阻器分压。 比较器的另一侧来自内部 LDO 输出、用于设置基准。 突然下降应该没有问题触发。

      最后一张图片、它仍然是非常低的压降、对吧? PVDD 的压降似乎很小、可能仅为0.1V。 2.16s 后、FAULT 引脚恢复、此时 PVDD 值可能仍非常接近阈值、仍可能报告为正常。

      我们是否能够捕获5V 波形的突然下降? 我不知道目前如何产生该压降、电路板上应该有 PVDD 电容器、电容器是否可能保持电压、是否需要一些时间才能完全压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    同时我们的客户端测试 TAS5411Q1EVM ,如果移除 U2 IC 而 PVDD 电源来自直流电源,我们会发现欠压问题。

    TAS5411EVM:

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯·海

    同时我们的客户测试 TAS5411Q1EVM ,如果移除 U2 IC , PVDD 电源来自直流电源,[/报价]

    那么、我们为 EVM 提供外部3.3V 电源、对吧? 实际上、对于 PVDD 降至4V 测试、可能无需这样做。 可以直接测试 EVM。

     

    我们会发现欠压问题。

    TAS5411EVM:

    [/报价]

    对于您要显示的结果、我有一点困惑。 波形图似乎显示 PVDD 降至4V、而 FAULT 引脚拉至低电平、这是正确的行为。 寄存器0x01也读取值0x10、表示检测 PVDD 欠压。 请问我们所讨论的问题是什么?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    很抱歉~错误的图片。

    以下是客户发现以下问题:

    从直流电源4V 到 EVM 的 PVDD、示波器显示的电压为3.8V、我们发现"读取故障"、也因为电源低至 IC 工作电压而无法读取 I2C。(故障引脚变为高电平)


    请注意:我们已删除 U2 IC

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯·海

      如果电压降至3.8V、则该器件可能会停止工作。 与我们新器件具有另一个 DVDD 电源输入不同、该器件只有 PVDD 电源、因此工作条件需要 PVDD 电压足够高。 很抱歉出现问题。