This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805热设置

Guru**** 2460240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304552/tas5805mevm-tas5805-thermal-setting

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805

您好,先生

我们开始估算 TAS5805M EVM。

在这方面我们遇到了一些问题、我们想测量 TAS5805M 的效率、但当我们提供的 I2S 输入为-15dB 时。 AMP 仅工作了 大约10秒钟,然后关闭。

我们看到了错误存储器72h 和73h、它显示了 OTSD。

但是-15dB 约为6W 输出。

我们有没有任何方法可以避免 OTSD?

以下是我们的设置、如下所示。

PVDD=20V、1 TAS5805立体声、适用于4 Ω。

使用的默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    您使用哪个芯片进行测试。

    铁氧体磁珠具有较大的纹波、不会承受过大的功率。

    您可以尝试使用具有 LC 滤波器输出的芯片。

    如果热问题仍然存在、恐怕您需要将4.7uH 电感器更改为具有大 Isat 的10uH 电感器。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我使用了 TAS5805M EVB 进行测试。

    我已从输出侧移除 LC 滤波器(L1、L2、C1、C10、L3、L4、C18、C11)、并直接从 C4和 C5提供 PVDD。

    我认为这是 在没有任何电感器的情况下测量效率的最直接的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管我使用的第二个 AMP U2具有4.7uH+0.68uF 的电流、它只能在-12 dB 的输入电压下运行、且风扇吹扫、如果我们将输入设置为-11dB、它只能运行5秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    我认为、如果使用 EVM 板、您的结果似乎对该器件的热性能没有影响。

    我们在数据表中的测试使用不同的电路板来进行验证。 它的散热性能优于我们的 EVM 板。

    对于 tas5805、Rdson 很大、通常在性能超过10W 时、需要使用散热器、可以放在芯片上方。

    塔克

    杰西